Diagnostiquer un problème survenu sur un point de sortie

Diagnostiquez les problèmes suivants à partir de l’affichage
Points
 :
  • Présence d’un défaut de court-circuit.
  • Présence d’un défaut d’absence de charge.
Pour diagnostiquer un problème survenu sur un point de sortie
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Points
    .
  2. Dans l’affichage
    Points
    , dans la colonne
    Diagnostics
    du point, sélectionnez .
  3. Consultez les diagnostics du point dans
    Diagnostics pointxx
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal