Affichage Points (dispositifs de sortie)

Utilisez l’affichage
Points
pour :
  • afficher un résumé des points pour les dispositifs de sortie.
  • Configurez le comportement de chaque point de sortie lorsque :
    • Un défaut de communication se produit et le dispositif passe en mode Défaut.
    • L’automate passe en mode Programme. En mode Programme, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie adopte le comportement sélectionné.
    • Un échec de communication se produit lorsque l’automate est en mode Programme.
  • Configurer des paramètres supplémentaires et diagnostiquer un problème de point de sortie. Non disponible pour tous les dispositifs de sortie.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal