Sélectionner un fichier et une fonction
La routine externe permet d’appeler un fichier ou une fonction.
Pour sélectionner un fichier et une fonction :
- Dans l'organisateur de l'automate (controller), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la routine active et choisissezPropriétés.
- Dans le champDLL de routine externe, entrez le nom du fichier .dll appelé par la routine externe.
- Cliquez sur le boutonParcourirpour rechercher un fichier spécifique.
- Dans le champFonction, entrez la fonction du fichier .dll appelé par la routine externe.
- Cliquez sur
pour choisir une fonction spécifique. - Cliquez surOKpour fermer la boîte de dialogue Propriétés de la Routine.
Fournir une réponse