Editer les propriétés de la routine externe
Pour modifier les propriétés de la Routine externe :
- Dans l'organisateur de l'automate (controller), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la routine active et choisissezPropriétés.
- Dans le champNom, tapez le nom de la routine externe.
- (facultatif) Dans le champDescription, saisissez une description de la routine.
- Cliquez sur l’ongletConfigurationpour configurer les autres propriétés de la routine.
- Cliquez surOKpour fermer la boîte de dialoguePropriétés des routines.
Fournir une réponse