Exécution d'un test d'impulsion sur un Module de sortie TOR
Utilisez une instruction MSG pour exécuter des tests d'impulsion sur vos Modules de sortie TOR :
- Utilisez l'éditeur de balises pour créer une balise à l'accès au Controller avec un type de données MESSAGE.
- Accédez à l’éditeur de logique à relais et insérez un échelon contenant une instruction MSG.L'opérande de l'instruction doit correspondre à la balise (tag) MESSAGE que vous venez de créer.
- Sélectionnez le bouton
à droite de l’opérande pour accéder à la boîte de dialogue Configuration du message. - CommeType de message, choisissez Générique CIP.
- CommeCode de service, entrez 4C (code de service du test d'impulsion).
- CommeType d'objet, entrez 1E (groupe de sorties discrètes).
- CommeIdentification de l'objet, entrez 1.LaissezAttribut de l'objetvierge.
- CommeSource, entrez ou choisissez une balise (tag) de type INT[5], accessible depuis l'automate (controller).Si cette balise (tag) n'existe pas encore, sélectionnez le boutonCréer des balisespour le créer.
- Commenombre d’éléments, entrez 10.LaissezDestinationvierge.
- Sélectionnez l'ongletCommunication.
- PourChemin, saisissez le nom du module ou le chemin CIP vers le module.
- CommeMéthode de communication, choisissez CIP.
- SélectionnezOK.
- Ecrivez la logique ou utilisez la fenêtre Visualisation des données pour définir les valeurs des éléments de balise (tag) source :
- [0] = bit de masque de points à tester (test d'un point à la fois uniquement)
- [1] = réservé, fixé à 0
- [2] = largeur d'impulsion (en centaines de microsecondes, en principe 20)
- [3] = délai de passage par zéro (en centaines de microsecondes, en principe 40) (ne s'applique qu'aux Modules c.a.)
- [4] = contrôle du délai (en centaines de microsecondes, en principe 10)
- Pour tester les résultats du test d'impulsion, écrivez la logique qui examine le membre EXERR de la balise (tag) de message lorsque son bit DN est défini et son bit ERR ne l'est pas (ce qui signifie que le message a été exécuté avec succès).Chaque bit du membre EXERR correspond à un point de sortie sur le Module. Si le bit sur lequel le test d'impulsion a été exécuté est défini sur 1, le test a échoué.IMPORTANT: reportez-vous à la publication 1756-UM058 pour obtenir une liste des défauts de diagnostic éventuels sur les Modules 1756-OB16D et 1756-OA8D.
Fournir une réponse