échelon
échelon
Elément de la logique à relais. La logique à relais est constituée d’un ensemble d’échelons. Un échelon est constitué des éléments suivants :
- numéro d’échelon
- rails d’alimentation droit et gauche
- fil d’échelon
- indicateur d’état de l’échelon
- commentaire d’échelon (facultatif)
De plus la zone située à gauche du rail d'alimentation constitue la zone de sélection de l'échelon.
Le dernier échelon d'une routine est appelé l'échelon de fin. Cet échelon ne contient aucune instruction et est défini sur « Fin ». Par défaut, cet échelon est noir, mais vous pouvez changer cette couleur. Cet échelon n'est pas une partie intégrante de votre routine. Il indique uniquement la fin de la routine. Vous ne pouvez effectuer aucune opération d'édition lorsque le curseur est placé sur cet échelon.
En mode Run, les entrées que comporte un échelon peuvent être évaluées comme étant Vrai ou Faux. Si un chemin de logique vraie existe, les sorties sont définies sur Vrai et si tous les chemins sont faux, les sorties sont définies sur Faux.
Fournir une réponse