Propriétés du module - Interface SERCOS
Utilisez l’onglet Interface SERCOS pour :
- 1756-M03SE
- 1756-M08SE
- 1756-M16SE
- 1768-M04SE
- 1784-PM16SE
- Interface SERCOS intégrée
Utilisez l'onglet Interface SERCOS pour définir et afficher :
- le débit en bauds (baud rate) SERCOS,
- la vitesse de mise à jour de la boucle SERCOS et
- l'intervalle de l'alimentation transmise par fibre optique pour la boucle SERCOS.
La boucle SERCOS est composée des variateurs et des axes connectés à un module d'axes.
Paramètres
Vitesse donnée
Sélectionnez le débit en bauds (baud rate) de la boucle SERCOS. (Pour cette version, cette valeur est de 4 Mo et est en Lecture seule.)
Temps de cycle
Sélectionnez la vitesse de mise à jour de la boucle SERCOS.
Transmettre l'alimentation
Sélectionnez l'intervalle de l'alimentation transmise par fibre optique pour la boucle SERCOS. Choisissez Haute ou Basse.
État
Affiche l'état de l'automate (controller) concernant le module :
Nom de l'état | Description |
En attente | État transitoire pendant la procédure d'arrêt |
Anormal | Impossible de communiquer avec le module. Si le statut est Anormal, l'onglet Connexion affiche le défaut. |
Validation en cours | État transitoire précédant la connexion au module |
Connexion en cours | État lors de l'établissement de la connexion au module |
Exécution | Le module communique et tout fonctionne normalement |
Fermeture | Fermeture des connexions |
Inactivé | La connexion au module est bloquée |
En attente | Une connexion à ce module n'a pas encore été établie pour l'une des raisons suivantes :
|
Hors ligne | vous n'êtes pas en ligne |
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications et poursuivre l’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse