Propriétés du module - RSNetWorx pour ControlNet
Utilisez cet onglet pour :
- lancer RSNetWorx pour ControlNet pour afficher et/ou éditer le réseau respectif ;
- associer un fichier projet ControlNet au module respectif ;
- scruter un réseau ControlNet.
Paramètres
Fichier ControlNet (.xc)
Affiche le nom du fichier ControlNet que vous souhaitez associer au module. Ce champ est vierge par défaut.
Parcourir
Cliquez sur ce bouton pour rechercher un fichier à associer au module.
Trouvé dans
Affiche l’emplacement où le fichier réseau a été trouvé. Si le fichier est introuvable, ce champ n’apparaît pas dans la boîte de dialogue.
Bouton Lancer RSNetWorx for ControlNetCliquez sur ce bouton pour lancer RSNetWorx pour ControlNet, à partir duquel vous pouvez :
- sauvegarder les données courantes du réseau dans le fichier projet ControlNet (*.xc) ;
- visualiser et/ou éditer le réseau ;
- scruter un réseau ControlNet.
Vous devez aussi appliquer toutes les éditions en attente avant de lancer RSNetWorx.
Pour les réseaux ControlNet, ce bouton n'est pas actif tant que vous n'avez pas :
- spécifié un fichier projet ControlNet ;
- spécifié un numéro d'emplacement et un numéro de station pour le scrutateur ControlNet.
État
Affiche l'état de l'automate (controller) concernant le module :
Cet état : | Indique : |
En attente | État transitoire pendant la procédure d'arrêt |
Anormal | L'automate (controller) est incapable de communiquer avec le module Si le statut est Anormal, l'onglet Connexion affiche le défaut. |
Validation en cours | État transitoire précédant la connexion au module |
Connexion en cours | État lors de l'établissement de la connexion au module |
Exécution | Le module communique et tout fonctionne normalement |
Fermeture | Fermeture des connexions |
Inactivé | La connexion au module est bloquée |
En attente | Une connexion à ce module n'a pas encore été établie pour l'une des raisons suivantes :
|
Hors ligne | vous n'êtes pas en ligne |
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse