Propriétés du module - Général pour le pont CIP EtherNet/IP générique
Utilisez cet onglet pour créer/afficher les propriétés du Module Pont EtherNet/IP CIP générique.
Dans cet onglet, vous pouvez :
- afficher le type et la description du module en cours de création
- afficher le nom du module parent ;
- entrer le nom du module
- Entrer une description du module
- entrer l'adresse IP et le nom d'hôte pour le module ;
- Afficher le statut de l'automate (controller) concernant le module (vous ne pouvez afficher le statut que si vous êtes en ligne)
Paramètres
Type
Affiche le type et la description du module en cours de création (lecture seule).
Parent
Affiche le nom du module parent.
Nom
Entrez le nom du module.
Le nom doit être conforme à la norme CEI 1131-3. Ce champ est obligatoire et doit être rempli, sinon un message d'erreur s'affiche lorsque vous quittez l'onglet, de même que si le nom existe déjà ou que vous entrez un caractère incorrect. Si vous dépassez la longueur de nom maximale autorisée par le logiciel, les caractères supplémentaires sont ignorés.
Norme de dénomination IEC-61131
(Les noms doivent être attribués en respectant les règles décrites dans la section 2.1.2 de la norme CEI-61131.)
Un identificateur est une chaîne de lettres, de chiffres et de caractères de soulignement commençant par une lettre ou un caractère de soulignement. Les caractères de soulignement ont une signification précise dans les identificateurs (par exemple, A_BCD ne sera par interprété de la même façon que AB_CD). Il n'est pas possible d'avoir plusieurs caractères de soulignement consécutifs au début ou dans le milieu d'un identificateur, un identificateur ne peut se terminer par un caractère de soulignement et la distinction entre les minuscules et les majuscules n'est pas prise en compte.
CONSEIL:
Dans Logix Designer, la longueur de la plupart des noms de composants est limitée à 40 caractères ou moins.
Description
Entrez la description du module dans ce champ (128 caractères au maximum). Vous pouvez utiliser n'importe quel caractère imprimable dans ce champ. Si vous entrez une description qui excède la longueur maximale autorisée, le logiciel ignore les caractères supplémentaires.
Adresse IP
Entrez l'adresse IP du module.
Adresse IP
- L'adresse IP (Internet Protocol) identifie chaque station du réseau IP (ou du système de réseaux connectés). Chaque station TCP/IP d'un réseau (y compris le module Ethernet) doit avoir une adresse IP unique.
- L'adresse IP contient 32 bits et se compose d'une partie ID du réseau et une partie ID de l'hôte. Chaque réseau est de classe A, classe B ou classe C. La classe d'un réseau détermine la façon dont l'adresse IP est formatée.
- Chaque station du même réseau physique doit avoir une adresse IP de la même classe et le même ID de réseau. Chaque station d'un même réseau doit avoir un ID d'hôte différent qui lui donne une adresse IP unique.
- Les adresses IP sont écrites sous la forme de quatre entiers décimaux, séparés par des virgules (xxx.xxx.xxx.xxx), chacun de ces entiers (xxx) correspondant à un nombre compris entre 0 et 255, soit la valeur d'un octet de l'adresse IP.
- le premier octet de l'adresse IP ne peut pas être 127 ou un nombre supérieur à 223.
Par exemple, l'adresse IP 32 bits suivante :
00000011 00000000 00000000 00000001 s'écrit sous la forme 3.0.0.1.
Vous pouvez déterminer la classe d'une adresse IP à l'aide du premier entier de l'adresse IP à décimales séparées par des points comme suit :
Plage du premier nombre entier | Classe du réseau |
0 - 127 | A |
128 - 191 | B |
192 - 223 | C |
224 - 255 | autre |
CONSEIL:
vous devez entrer une adresse IP pour le module OU un nom d'hôte (un seul des deux est obligatoire). Ces options s'excluent mutuellement ; une fois que vous en avez choisi une, l'autre devient inaccessible.
Nom de l’hôte
Entrez le nom d'hôte du module.
nom de l'hôte
Le nom d'hôte est le nom unique identifiant un ordinateur sur un réseau.
Sur Internet, le nom d'hôte apparaît sous la forme comp.xyz.net. S'il n'existe qu'un site Internet, le nom d'hôte et le nom du domaine sont identiques.
S'il héberge plusieurs sites Internet, un ordinateur peut avoir plusieurs noms d'hôte (par exemple, home.xyz.net et comp.xyz.net). Dans ce cas, home et comp sont des noms d'hôte et xyz.net est le nom du domaine.
Les caractères suivants sont admis :
- Nombres compris entre 0 et 9
- Lettres A à Z (majuscules et minuscules)
- Tiret
- période
- Seuls 64 caractères ASCII sont admis.
- Le premier caractère du nom d'hôte doit être une lettre (A à Z, majuscule ou minuscule).
- Le nom d'hôte ne peut pas se terminer par un point ou un tiret.
- Le nom d'hôte ne peut pas contenir deux points consécutifs.
Voici des exemples de noms d'hôte valides :
- HostName.com
- HostName
- HostName.123
- Host-2-Name.com
- HostName.DomainName.com
- Host123Name456.789DomanName000.com
Exemples de noms d'hôte incorrects :
- .HostName.com
- NomHôte.com.
- HostName..com
- HostName.com-
- 123.com
- 1234567890
CONSEIL:
vous devez entrer une adresse IP pour le module OU un nom d'hôte (un seul des deux est obligatoire). Ces options s'excluent mutuellement ; une fois que vous en avez choisi une, l'autre devient inaccessible.
CONSEIL:
Le paramètre
Nom de l'hôte
n'est pas disponible lorsque vous configurez les dispositifs de sécurité. Les noms d'hôte nécessite une résolution DNS, ce qui n'est pas autorisé pour les dispositifs de sécurité.Fournir une réponse