Temporisateur au déclenchement (Timer Off Delay, TOF)

Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
 5370,
ControlLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5370,
GuardLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5380,
CompactLogix
 5380,
ControlLogix
 5580,
GuardLogix
 5580 et ControlLogix 5590.
L'instruction TOF est un temporisateur non rémanent qui accumule le temps lorsque l'instruction est activée (condition d'entrée d'échelon est égale à faux).
Langues disponibles
Diagramme à relais
Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
Opérandes
IMPORTANT: Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
  • Les opérandes de balise de sortie sont remplacés.
  • Les membres d'un opérande de structure sont remplacés.
  • Sauf lorsque cela est spécifié, les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
Diagramme à relais
Opérande
Type de données
Format
Description
Timer
TIMER
balise
Structure de temporisateur
Preset
DINT
immédiat
Valeur de Timer.PRE
Accum
DINT
immédiat
Valeur de Timer.ACC
Opérande
Type de données des automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Format
Description
Timer
TIMER_T
balise
Structure de Timer_T
Accum
TIME
immédiat
Valeur de Timer.ACC
Preset
TIME
immédiat
Valeur de Timer.PRE
Présélection et Accum (correspondant à .PRE et .ACC dans la balise de temporisateur) sont des pseudo-opérandes. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Initialisation des pseudo-opérandes.
Structure TIMER
Mnémonique
Type de données
Description
.EN
BOOL
Le bit d'activation contient la condition d'entrée d'échelon de la dernière exécution de l'instruction.
.TT
BOOL
Le bit de temporisation, lorsqu'il est défini, indique que l'opération de temporisation est en cours.
.DN
BOOL
Le bit de fin, lorsqu'il est mis à zéro, indique que l'opération de temporisation est terminée (ou mise en pause).
.PRE
DINT
La valeur prédéfinie spécifie la valeur accumulée (à raison d'une milliseconde par incrément) qui doit être atteinte avant que l'instruction indique qu'elle est terminé.
.ACC
DINT
La valeur accumulée spécifie le nombre de millisecondes qui se sont écoulées depuis l'activation de l'instruction TOF.
Structure de TIMER_T
Mnémonique
Type de données
Description
.EN
BOOL
Le bit d'activation contient la condition d'entrée d'échelon de la dernière exécution de l'instruction.
.TT
BOOL
Le bit de temporisation, lorsqu'il est défini, indique que l'opération de temporisation est en cours.
.DN
BOOL
Le bit de fin, lorsqu'il est défini, indique que l'opération de temporisation est terminée (ou mise en pause).
.ACC
TIME
La valeur accumulée spécifie le temps écoulé avec une fidélité de l’ordre de la microseconde depuis l’activation de l’instruction.
.PRE
TIME
La valeur prédéfinie spécifie, avec une fidélité de l’ordre de la microseconde, la valeur accumulée qui doit être atteinte avant que l'instruction indique qu'elle est terminée.
Description
L'instruction TOF accumule le temps jusqu'à la situation suivante :
  • Le temporisateur est désactivé
  • Le temporisateur se termine
La base de temps est toujours de 1 milliseconde. Par exemple, pour un temporisateur de 2 secondes, entrez 2 000 comme valeur .PRE.
Le temporisateur définit le bit .DN sur faux lorsque le temporisateur se termine.
Lorsqu'elle est activée, la temporisation peut être mise en pause en définissant le bit .DN sur faux, puis reprise en définissant le bit .DN sur vrai.
Fonctionnement d'un temporisateur
Un temporisateur fonctionne en soustrayant le temps de sa dernière scrutation du temps actuel :
ACC = ACC + (current_time - last_time_scanned)
Après avoir mis à jour ACC, le temporisateur définit last_time_scanned = current_time. Cela rend le temporisateur disponible pour la scrutation suivante.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Un défaut majeur se produira si :
Type de défaut
Code de défaut
.PRE < 0
4
34
.ACC < 0
4
34
Reportez-vous à la section pour consulter les défauts d’indexation par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
Le bit .EN est défini sur faux.
Le bit .TT est défini sur faux.
Le bit .DN est défini sur faux.
La valeur .ACC est définie égale à la valeur .PRE.
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon.
Reportez-vous à l'organigramme TOF (faux).
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon.
Le bit de .EN est défini sur vrai.
Le bit .TT est défini sur faux.
Le bit de .DN est défini sur vrai.
La valeur .ACC est définie sur zéro.
Post-scrutation
Le bit .EN est défini sur faux.
Le bit .TT est défini sur faux.
Le bit .DN est défini sur faux.
La valeur .ACC est définie égale à la valeur .PRE.
Organigramme TOF (faux)
Exemple
Diagramme à relais
Lorsque limit_switch_9 est défini, light_8 est activé pendant 180 millisecondes (timer_2 fonctionne). Lorsque timer_2.acc atteint 180, light_8 est désactivé et light_4 est activé. Light_4 reste activé jusqu'à ce que l'instruction TOF soit activée. Si limit_switch_9 est vrai pendant le fonctionnement de timer_2, light_8 est désactivé.
Lorsque tglTest21 est mis à zéro, timing21
(de type TIMER_T)
est activé pendant 20 millisecondes et 100 microsecondes (timer21 est en temporisation). Lorsque timer21.acc atteint 20 millisecondes et 100 microsecondes, timing21 est désactivé et done21 est activé. Done21 reste activé jusqu'à ce que l'instruction TOF soit activée. Si tglTest21 est vrai pendant que timer21 est en temporisation, timing21 est désactivé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal