Groupe de moteurs de procédé avance/retard/en attente (Process Lead Lag Standby Motor Group, PLLS)

Ces informations s’appliquent aux automates CompactLogix 5380P, ControlLogix 5580P et ControlLogix 5590P.
L'instruction Groupe de moteurs Avance/Retard/En attente de procédé (PLLS) fournit le contrôle d'un groupe parallèle de moteurs, tel qu'un ensemble de pompes ayant une source d'admission et une destination d'évacuation communes. Le nombre de moteurs à exécuter dépend de la demande du système. La configuration du groupe peut varier de deux à 30 moteurs. La demande minimale peut être réglée sur 0 afin que tous les moteurs s'arrêtent à la demande minimale. La demande maximale peut être réglée jusqu'au nombre de pompes du groupe.
Utilisez l'instruction PLLS pour :
  • Contrôlez et surveillez un groupe de 2 à 30 moteurs.
  • Démarrez et arrêtez un groupe à l'aide des fonctionnalités Opérateur, Programme et Asservissement.
  • Autorisez l'opérateur ou le programme à saisir une demande (nombre de moteurs à exécuter).
  • Configurez la demande maximale (1 au nombre de moteurs par groupe).
  • Configurez la demande minimale (0 à la demande maximale).
  • Configurez l'arrêt du dernier moteur démarré ou du premier moteur démarré (premier-marche-dernier-arrêt ou dernier-marche-dernier-arrêt).
  • Configurez le délai entre les démarrages et le délai entre les arrêts.
  • Utilisez les commandes de démarrage et d'arrêt pour démarrer ou arrêter les moteurs formant un groupe. Le délai entre les démarrages ou les arrêts peut être configuré pour des séquences des moteurs.
  • Démarrez ou arrêtez les moteurs selon les besoins pour répondre à la demande saisie.
  • Identifiez (et éventuellement signalez) lorsqu'il n'existe pas suffisamment de moteurs disponibles pour le démarrage (en mode Programme et prêts pour l'exécution) pour répondre à la demande donnée.
  • Identifiez (éventuellement une alarme) lorsqu'il n'existe pas suffisamment de moteurs disponibles pour l'arrêt (en mode Programme et prêts pour l'arrêt) pour répondre à la demande donnée.
  • Capacité à faire pivoter la liste des moteurs (rétrograder le principal, promouvoir les autres).
  • Surveillez les conditions d'autorisation pour permettre le démarrage du groupe de moteurs.
  • Surveillez les conditions de verrouillage pour arrêter ou empêcher le démarrage du groupe de moteurs.
  • Déclenchez l'alarme si les conditions de verrouillage provoquent l'arrêt du groupe.
  • Utilisez le fil d'Ariane de HMI pour Alarme bloquée, Mauvaise configuration, Pas prêt et Contournement de maintenance activé.
  • Utilisez l'état Disponible dans la logique d'automatisation pour déterminer si le groupe de moteurs peut être contrôlé par d'autres objets.
Langues disponibles
Diagramme à relais
PLLS_available_ladder
Diagramme de bloc fonctionnel
PLLS_available_FBD
Texte structuré
PLLS (PLLS tag, Ref_Motors tag, BusObj tag);
Opérandes
IMPORTANT: Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
  • Les opérandes de balise de sortie sont remplacés.
  • Les membres d'un opérande de structure sont remplacés.
  • Sauf lorsque cela est spécifié, les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
Il existe des règles de conversion de données pour combiner des types de données numériques dans une instruction. Reportez-vous à la section Conversions de données.
Opérandes de configuration
Ce tableau décrit les opérandes de configuration PLLS.
Opérande
Type
Format
Description
PlantPAx Control
P_LEAD_LAG_STANDBY
balise
Structure des données requise pour obtenir une bonne exécution de l'instruction.
Ref_Motors
P_LEAD_LAG_STANDBY_MOTOR
balise
Tableau d'interface des moteurs.
BusObj
BUS_OBJ
balise
Composant du bus.
Structure P_LEAD_LAG_STANDBY
Utilisez les paramètres InOut pour relier l'instruction aux balises externes qui contiennent les données nécessaires pour le fonctionnement de l'instruction. Ces balises externes doivent être du type de données affiché.
Les membres publics sont des membres standard, de balises visibles accessibles par programmation. Les membres privés et masqués sont utilisés dans les façades HMI et ne sont pas accessibles par programmation. Les membres privés sont répertoriés dans des tableaux distincts après les membres publics.
Membres d'entrée publique
Type de données
Visibilité par défaut FBD
Câblage FBD requis
Utilisation
Description
EnableIn
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Activez l'entrée. Diagramme à relais. Correspond à rung-condition-in.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Inp_InitializeReq
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Demande d'initialisation de l'instruction. L'instruction est généralement initialisée lors de sa première exécution. Utilisez cette demande lorsqu'une réinitialisation est requise. L'instruction efface automatiquement cet opérande.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Inp_OwnerCmd
DINT
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Commande de dispositif Propriétaire. 0 = Aucun, Inp_OwnerCmd.10 = Verrouillage Opérateur, Inp_OwnerCmd.11 = Déverrouillage Opérateur, Inp_OwnerCmd.12 = Verrouillage Program, Inp_OwnerCmd.13 = Déverrouillage Programme, Inp_OwnerCmd.14 = Acquérir Maintenance,
Inp_OwnerCmd,15 = Libérer Maintenance,
Inp_OwnerCmd.16 = Acquérir Externe, Inp_OwnerCmd.17 = Libérer Externe.
La valeur par défaut est 0.
Inp_PermOK
BOOL
Visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Autorisations de démarrage OK, le groupe peut démarrer.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Inp_NBPermOK
BOOL
Visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Autorisations de démarrage non contournables OK, le groupe peut démarrer.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Inp_IntlkOK
BOOL
Visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Verrouillages OK, le groupe peut démarrer/s'exécuter.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Inp_NBIntlkOK
BOOL
Visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Verrouillages non contournables OK, le groupe peut démarrer/s'exécuter.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Inp_IntlkAvailable
BOOL
Visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Disponibilité du verrouillage OK.
La valeur par défaut est fausse.
Inp_IntlkTripInh
BOOL
Visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Bloquer l'état du déclenchement du verrouillage.
La valeur par défaut est fausse.
Inp_RdyReset
BOOL
Visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Objet associé, réinitialisé par cet objet, prêt pour la réinitialisation.
La valeur par défaut est fausse.
Inp_Hand
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
Inp_Ovrd
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
Inp_OvrdDemand
DINT
Visible
Non obligatoire
Entrée
Paramétrage du mode Asservissement pour le nombre de moteurs à exécuter (MinDemand. MaxDemand).
La valeur par défaut est 0.
Inp_OvrdCmd
DINT
Visible
Non obligatoire
Entrée
Commande du mode Asservissement : 0 = Aucun, 1 = Groupe d'arrêt, 2 = Groupe de démarrage, 3 = Faire pivoter les affectations.
La valeur par défaut est 0.
Inp_ExtInh
BOOL
Visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
Inp_Reset
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Réinitialiser toutes les conditions de défaut et les alarmes verrouillées.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_AllowDisable
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Permettre à la Maintenance de désactiver les alarmes.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Cfg_AllowShelve
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Permettre à l'opérateur de désactiver les alarmes.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Cfg_NumMotors
DINT
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Nombre de moteurs dans ce groupe Avance/Retard/En attente. Valide = de 2 à 30.
La valeur par défaut est 3.
Cfg_MaxDemand
DINT
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Nombre maximal de moteurs à exécuter. Valide = de 1 à Cfg_NumMotors.
La valeur par défaut est 2.
Cfg_MinDemand
DINT
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Nombre minimal de moteurs à exécuter. Valide = de 0 à Cfg_MaxDemand.
La valeur par défaut est 0.
Cfg_StartDly
REAL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
La durée (en secondes) après le démarrage ou l'arrêt jusqu'à ce que le prochain démarrage soit autorisé (0,2 M secondes). Valide = de 0,0 à 2147483,0.
La valeur par défaut est 10,0.
Cfg_StopDly
REAL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
La durée (en secondes) après le démarrage ou l'arrêt jusqu'à ce que le prochain arrêt soit autorisé (0,2 M secondes). Valide = de 0,0 à 2147483,0.
La valeur par défaut est 10,0.
Cfg_FirstOnFirstOff
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Le premier démarré est le premier arrêté, 0 = le premier démarré est le dernier arrêté.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_AllowRotate
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Autoriser la commande de rotation (avance du cycle) à faire pivoter les affectations du moteur.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Cfg_RotateOnStop
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Faire pivoter (avance du cycle à la fin de la liste) lors de l'arrêt de tous les moteurs.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Cfg_HasPermObj
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Indique à HMI qu'un objet est connecté aux entrées d'autorisation.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasIntlkObj
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Indique à HMI qu'un objet est connecté aux entrées de verrouillage.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasMoreObj
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Indique à HMI qu'un objet contenant plus d'informations est disponible.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav01
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 1.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav02
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 2.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav03
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 3.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav04
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 4.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav05
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 5.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav06
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 6.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav07
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 7.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav08
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 8.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav09
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 9.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav10
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 10.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav11
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 11.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav12
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 12.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav13
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 13.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav14
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 14.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav15
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 15.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav16
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 16.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav17
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 17.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav18
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 18.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav19
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 19.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav20
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 20.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav21
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 21.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav22
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 22.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav23
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 23.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav24
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 24.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav25
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 25.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav26
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 26.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav27
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 27.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav28
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 28.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav29
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 29.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasNav30
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = activer un bouton sur le HMI qui est utilisé pour appeler la façade pour le moteur n° 30.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_SetTrack
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Lorsque le propriétaire est Programme, les paramètres Opérateur suivent les paramètres Programme. Lorsque le propriétaire est Opérateur, les paramètres Programme suivent les paramètres Opérateur et les entrées virtuelles correspondent aux valeurs de sortie (transitions sans à-coup), 0 = Pas de suivi.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_SetTrackOvrdHand
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Les paramètres Programme/Opérateur suivent la référence de la vitesse Asservissement/Portable.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_OperStopPrio
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = OCmd_Stop tout le temps, 0 = OCmd_Stop seulement lorsque Opérateur est sélectionné.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_ExtStopPrio
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = XCmd_Stop tout le temps, 0 = XCmd_Stop seulement lorsque Externe est sélectionné.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_OCmdResets
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Le nouveau groupe OCmd réinitialise les verrouillages et les alarmes effacées, 0 = OCmdReset requis.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_XCmdResets
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Le nouveau groupe XCmd réinitialise les verrouillages et les alarmes effacées, 0 = OCmdReset requis.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_OvrdPermIntlk
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
1 = Asservissement ignore les autorisations/verrouillages contournables, 0 = Toujours utiliser les autorisations/verrouillages.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_CnfrmReqd
SINT
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Confirmation de la commande Opérateur requise. Représente le type de confirmation de commande requise.
0 = Aucun,
1 = confirmation de la commande requise,
2 = Signature électronique requise de l'exécutant,
3 = Signature électronique requise de l'auteur et de l'approbateur.
La valeur par défaut est 0.
PSet_Demand
DINT
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Paramètre Programme pour le nombre de moteurs à exécuter (MinDemand... MaxDemand).
La valeur par défaut est 0.
PSet_Owner
DINT
Non visible
Non obligatoire
Entrée
ID de requête propriétaire du programme (différent de zéro) ou sans propriétaire (zéro).
La valeur par défaut est 0.
XSet_Demand
DINT
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Paramètre Externe pour le nombre de moteurs à exécuter (MinDemand... MaxDemand).
La valeur par défaut est 0.
PCmd_Start
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Commande Programme pour démarrer le groupe de moteurs.
La valeur par défaut est fausse.
PCmd_Stop
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Commande Programme pour arrêter le groupe de moteurs.
La valeur par défaut est fausse.
PCmd_Rotate
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Commande Programme pour faire pivoter les affectations (début du cycle à fin de la liste).
La valeur par défaut est fausse.
PCmd_Prog
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
PCmd_Oper
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
PCmd_Lock
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
PCmd_Unlock
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
PCmd_Normal
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
PCmd_Reset
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Commande Programme pour réinitialiser toutes les alarmes nécessitant une réinitialisation.
La valeur par défaut est fausse.
XCmd_Start
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Commande Externe pour démarrer le groupe de moteurs.
La valeur par défaut est fausse.
XCmd_Stop
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Commande Externe pour arrêter le groupe de moteurs.
La valeur par défaut est fausse.
XCmd_Rotate
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Commande Externe pour faire pivoter les affectations (début du cycle à fin de la liste).
La valeur par défaut est fausse.
XCmd_Reset
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Commande Externe pour réinitialiser toutes les alarmes nécessitant une réinitialisation. L'instruction efface automatiquement cet opérande.
La valeur par défaut est fausse.
XCmd_ResetAckAll
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Commande Externe pour confirmer et réinitialiser toutes les alarmes et les conditions de défaut verrouillées. L'instruction efface automatiquement cet opérande.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasOper
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Cfg_HasOperLocked
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Cfg_HasProg
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Cfg_HasProgLocked
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Cfg_HasExt
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_HasMaint
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Cfg_HasMaintOoS
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Cfg_OvrdOverLock
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Cfg_ExtOverLock
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_ProgPwrUp
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_ProgNormal
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_PCmdPriority
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_PCmdProgAsLevel
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_PCmdLockAsLevel
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
Cfg_ExtAcqAsLevel
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
XCmd_Acq
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
XCmd_Rel
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Entrée
Sélection de la source de contrôle/de commande.
La valeur par défaut est fausse.
Membres de sortie publique
Type de données
Visibilité par défaut FBD
Câblage FBD requis
Utilisation
Description
EnableOut
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Activer la sortie. Cet état de sortie reflète toujours l'état de l'entrée EnableIn.
Val_Demand
DINT
Visible
Non obligatoire
Sortie
Nombre de moteurs dont l'exécution est requise.
Val_RotateRank
DINT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Le rang du moteur (0 = Avance, etc.) qui sera rétrogradé lors de la rotation.
Val_RotateID
DINT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Numéro du moteur qui sera rétrogradé lors de la rotation.
Sts_eCmd
SINT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Commande du groupe 0 = Aucun, 1 = Arrêter, 2 = Démarrer.
Sts_Fdbk
SINT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Retour du groupe 0...31 = Nombre de moteurs qui fonctionnent.
Sts_eSts
INT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
État du groupe confirmé : 0 = ?,
1 = Arrêté,
2 = En cours d'exécution,
3 = En cours d'arrêt,
4 = Décroissant,
5 = Croissant.
Sts_eFault
INT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
État de défaut du groupe :
0 = Aucun,
1 = Erreur de configuration,
12 = Échec du démarrage,
13 = Échec de l'arrêt.
Sts_eNotifyAll
SINT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Priorité d'alarme la plus élevée et état de confirmation de cet objet + moteurs (énumération).
Sts_Initialized
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = L'instruction est initialisée. Utilisez Inp_InitializeReq pour réinitialiser.
Sts_Stopped
BOOL
Visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le groupe de moteurs a demandé à s'arrêter et tous les moteurs ont confirmé l'arrêt.
Sts_Running
BOOL
Visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le groupe de moteurs a demandé à fonctionner.
Sts_Stopping
BOOL
Visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le groupe de moteurs a demandé à s'arrêter et tous les moteurs n'ont pas confirmé leur arrêt.
Sts_Incr
BOOL
Visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le groupe démarre les moteurs en séquence pour répondre à la demande.
Sts_Decr
BOOL
Visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le groupe arrête les moteurs en séquence pour répondre à la demande.
Sts_Available
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Groupe disponible pour le contrôle par automatisation (programme).
Sts_IntlkAvailable
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le variateur peut être acquis par le programme et est disponible pour le démarrage et l'arrêt du contrôle lorsque les verrouillages sont OK.
Sts_Bypass
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Les verrouillages et les autorisations contournables sont contournés.
Sts_BypActive
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Contournement des verrouillages actif (contourné ou maintenance).
Sts_NotRdy
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le groupe n'est pas prêt, pour HMI utiliser des bits de détails masqués (Sts_Nrdyxxx) pour connaître la raison.
Sts_NrdyCfgErr
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le groupe n'est pas prêt : Erreur de configuration.
Sts_NrdyIntlk
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le groupe n'est pas prêt : Verrouillage pas OK.
Sts_NrdyOoS
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le groupe n'est pas prêt : Le groupe est hors service.
Sts_NrdyPrioStop
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le groupe n'est pas prêt : La commande d'arrêt de priorité Opérateur ou Externe nécessite une réinitialisation.
Sts_NrdyPerm
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le groupe n'est pas prêt : Autorisation pas OK.
Sts_MaintByp
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Une fonction de contournement de maintenance est active.
Sts_Alm
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Une alarme est active.
Sts_AlmInh
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Une ou plusieurs alarmes sont mises en attente, désactivées ou supprimées.
Sts_Err
BOOL
Visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Erreur de configuration : Voir bits de détails (Sts_Errxxx) pour connaître la raison.
Sts_ErrStartDly
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Erreur de configuration : Présélection de l'horloge (utilisez une valeur comprise entre 0,0 à 2147483,0).
Sts_ErrStopDly
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Erreur de configuration : arrêter la vérification de la présélection d'horloge (utilisez une valeur comprise entre 0,0 à 2147483,0).
Sts_ErrAlm
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Erreur de configuration : temps ou gravité de l'accélérateur d'alarme.
Val_Owner
DINT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
ID du propriétaire de l'objet actuel (0 = non possédé).
Sts_MotorAvailable
DINT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Les bits définis indiquent quels moteurs sont disponibles pour le contrôle du programme.
Sts_MotorStopped
DINT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Les bits définis indiquent les moteurs dont l'arrêt est confirmé.
Sts_MotorStarting
DINT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Les bits définis indiquent les moteurs en cours de démarrage.
Sts_MotorRunning
DINT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Les bits définis indiquent les moteurs dont le fonctionnement est confirmé.
Sts_MotorStopping
DINT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Les bits définis indiquent les moteurs dont l'arrêt est confirmé.
Sts_Hand
BOOL
Visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_OoS
BOOL
Visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_Maint
BOOL
Visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_Ovrd
BOOL
Visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_Ext
BOOL
Visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_Prog
BOOL
Visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_ProgLocked
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_Oper
BOOL
Visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_OperLocked
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_Normal
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_ExtReqInh
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_ProgReqInh
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_MAcqRcvd
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_CantStart
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le moteur n'a pas pu démarrer (impulsion).
Sts_CantStop
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le moteur n'a pas pu s'arrêter.
Sts_IntlkTrip
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Le groupe s'est arrêté par un verrouillage NON OK (une impulsion).
Sts_RdyReset
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Une alarme verrouillée ou une condition de mise hors tension est prête à être réinitialisée.
Sts_RdyAck
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Une alarme est prête à être confirmée.
Sts_UnackAlmCount
DINT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Nombre d'alarmes non confirmées.
Out_Reset
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = La commande Réinitialiser a été reçue et acceptée.
Out_OwnerSts
DINT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
État de la source de commande, handshake de commande propriétaire et état Prêt. 0 = Aucun,
.10 = Verrouillage Opérateur,
.11 = Déverrouillage Opérateur,
.12 = Verrouillage Programme,
.13 = Déverrouillage Programme,
.14 = Acquérir Maintenance,
.15 = Libérer Maintenance,
.16 = Acquérir Externe,
.17 = Libérer Externe,
.18 = Possède Maintenance,
.19 = Verrouillage Asservissement externe,
.20 = Possède Externe,
.21 = Possède Opérateur,
.22 = possède Programme,
.30 = Pas prêt.
Sts_eSrc
INT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Valeurs énumérées de la source de commande actuelle :
0 = Logique non utilisée,
4 = Portable,
8 = Maintenance,
16 = Asservissement,
32 = Programme,
33 = Programme verrouillé,
34 = Programme par défaut (normal),
64 = Opérateur,
65 = Opérateur verrouillé,
66 = Opérateur par défaut (Normal),
128 = Maintenance hors service,
129 = Programmé hors service (échelon faux),
256 = Externe.
Sts_bSrc
INT
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_ProgOperSel
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
Sts_ProgOperLock
BOOL
Visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
XRdy_Acq
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
XRdy_Rel
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
Sélection de la source de contrôle/de commande.
XRdy_Reset
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Prêt pour XCmd_Reset, activez le bouton HMI.
XRdy_ResetAckAll
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Prêt pour XCmd_ResetAckAll, activez le bouton HMI.
XRdy_Stop
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Prêt pour XCmd_Stop, activez le bouton HMI.
XRdy_Start
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Prêt pour XCmd_Start, activez le bouton HMI.
XRdy_Rotate
BOOL
Non visible
Non obligatoire
Sortie
1 = Prêt pour XCmd_Rotate, activez le bouton HMI.
Membres d'entrée privés
Type de données
Description
CmdSrc
P_COMMAND_SOURCE
Sélection de la source de contrôle ou de commande.
MCmd_Acq
BOOL
Commande de maintenance pour acquérir la propriété (Opérateur/Programme/Externe/Asservissement vers Maintenance). L'instruction efface automatiquement cet opérande.
La valeur par défaut est fausse.
MCmd_Bypass
BOOL
Commande de maintenance pour contourner tous les verrouillages et les autorisations contournables.
La valeur par défaut est fausse.
MCmd_Check
BOOL
Commande de maintenance pour vérifier (pas contourner) tous les verrouillages et toutes les permissions.
La valeur par défaut est fausse.
MCmd_IS
BOOL
Commande de maintenance pour sélectionner En service. L'instruction efface automatiquement cet opérande.
La valeur par défaut est fausse.
MCmd_OoS
BOOL
Commande de maintenance pour sélectionner Hors service. L'instruction efface automatiquement cet opérande.
La valeur par défaut est fausse.
MCmd_Rel
BOOL
Commande de maintenance pour libérer la propriété (Maintenance vers Opérateur/Programme/Externe/Asservissement). L'instruction efface automatiquement cet opérande.
La valeur par défaut est fausse.
MSet_MotorOoS
DINT
Les bits définis indiquent quels moteurs ont été mis hors service par la maintenance.
La valeur par défaut est 2#0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000.
OCmd_CmdCncl
BOOL
Commande d'opérateur pour annuler la demande de commande. L'instruction efface automatiquement cet opérande.
La valeur par défaut est fausse.
OCmd_Lock
BOOL
Commande Opérateur de verrouillage du mode Opérateur (désactiver Programme). L'instruction efface automatiquement cet opérande.
La valeur par défaut est fausse.
OCmd_Normal
BOOL
Commande Opérateur pour sélectionner le mode normal (Opérateur ou Programme). L'instruction efface automatiquement cet opérande.
La valeur par défaut est fausse.
OCmd_Oper
BOOL
Commande Opérateur pour sélectionner Opérateur (Programme vers Opérateur). L'instruction efface automatiquement cet opérande.
La valeur par défaut est fausse.
OCmd_Prog
BOOL
Commande Opérateur pour sélectionner Programme (Opérateur vers Programme). L'instruction efface automatiquement cet opérande.
La valeur par défaut est fausse.
OCmd_Reset
BOOL
Commande Opérateur pour réinitialiser toutes les alarmes nécessitant une réinitialisation.
La valeur par défaut est fausse.
OCmd_ResetAckAll
BOOL
Commande d'opérateur pour réinitialiser toutes les alarmes et les conditions de défaut verrouillées.
La valeur par défaut est fausse.
OCmd_ResetPrefs
BOOL
Commande Opérateur pour réinitialiser toutes les préférences moteur à 0.
La valeur par défaut est fausse.
OCmd_Rotate
BOOL
Commande Opérateur pour faire pivoter les affectations (le cycle conduit à la fin de la liste).
La valeur par défaut est fausse.
OCmd_SetPrefs
BOOL
Commande Opérateur pour définir les préférences du moteur.
La valeur par défaut est fausse.
OCmd_Start
BOOL
Commande Opérateur pour démarrer le groupe de moteurs.
La valeur par défaut est fausse.
OCmd_Stop
BOOL
Commande Opérateur pour arrêter le groupe de moteurs.
La valeur par défaut est fausse.
OCmd_Unlock
BOOL
Commande Opérateur pour déverrouiller/libérer (autoriser l'acquisition par le programme) la propriété. L'instruction efface automatiquement cet opérande.
La valeur par défaut est fausse.
OSet_Demand
DINT
Paramétrage de l'opérateur pour le nombre de moteurs à exécuter (MinDemand.. MaxDemand).
La valeur par défaut est 0.
Membres de sortie privés
Type de données
Description
HMI_BusObjIndex
DINT
Index d'objet de bus HMI.
La valeur par défaut est 0.
MRdy_Acq
BOOL
1 = Prêt pour MCmd_Acq, activez le bouton HMI.
MRdy_Bypass
BOOL
1 = Prêt pour MCmd_Bypass (active le bouton HMI).
MRdy_Check
BOOL
1 = Prêt pour MCmd_Check (active le bouton HMI).
MRdy_IS
BOOL
1 = Prêt pour MCmd_IS, activez le bouton HMI.
MRdy_OoS
BOOL
1 = Prêt pour MCmd_OoS, activez le bouton HMI.
MRdy_Rel
BOOL
1 = Prêt pour MCmd_Rel, activez le bouton HMI.
ORdy_Demand
BOOL
1 = Prêt pour OSet_Demand (active l'entrée numérique).
ORdy_Lock
BOOL
1 = Prêt pour OCmd_Lock, activez le bouton HMI.
ORdy_Normal
BOOL
1 = Prêt pour OCmd_Normal, activez le bouton HMI.
ORdy_Oper
BOOL
1 = Prêt pour OCmd_Oper, activez le bouton HMI.
ORdy_Prog
BOOL
1 = Prêt pour OCmd_Prog, activez le bouton HMI.
ORdy_Reset
BOOL
1 = Prêt pour OCmd_Reset (active le bouton HMI).
ORdy_ResetAckAll
BOOL
1 = Prêt pour OCmd_ResetAckAll (active le bouton HMI).
ORdy_Rotate
BOOL
1 = Prêt pour OCmd_Rotate (active le bouton HMI).
ORdy_Start
BOOL
1 = Prêt pour OCmd_Start (active le bouton HMI).
ORdy_Stop
BOOL
1 = Prêt pour OCmd_Stop (active le bouton HMI).
ORdy_Unlock
BOOL
1 = Prêt pour OCmd_Unlock, activez le bouton HMI.
Sts_bStsList
SINT[32]
Classement de l'état des moteurs :
[0]=avance,
[1]=retard, etc ;
.0 = Avaiable,
.1 = Arrêté,
.2 = Démarrage,
.3 = En cours d'exécution,
.4 = Arrêt,
.5 = Hors service (Maint).
Sts_eNotify
SINT
Niveau actuel d'alarme et confirmation (énumération).
Sts_eNotifyCantStart
SINT
Niveau actuel d'alarme et confirmation (énumération).
Sts_eNotifyCantStop
SINT
Niveau actuel d'alarme et confirmation (énumération).
Sts_eNotifyIntlkTrip
SINT
Niveau actuel d'alarme et confirmation (énumération).
Val_PrefList
SINT[32]
Classement des préférences des moteurs : [0] = avance, [1] = retard, etc...
Val_PrioList
SINT[32]
Classement des priorités des moteurs : [0] = avance, [1] = retard, etc...
Val_RankList
SINT[32]
Classement des numéros des moteurs : [0] = avance, [1] = retard, etc...
Val_UsrList
INT[32]
Classement des critères de tri des utilisateurs : [0] = avance, [1] = retard, etc...
Membres InOut publics
Type de données
Visibilité par défaut FBD
Câblage FBD requis
Utilisation
Description
Ref_Motors
P_LEAD_LAG_STANDBY_MOTOR[30]
Visible
Requis
InOut
Tableau de l'interface des moteurs (liez de 2 à 30 moteurs).
BusObj
BUS_OBJ
Visible
Facultatif
InOut
Composant du bus.
Alarmes
Des alarmes basées sur des balises discrètes sont définies pour ces membres.
Membre
Nom de l'alarme
Description
Sts_CantStart
Alm_CantStart
Le moteur ne peut pas démarrer l'alarme.
Ce défaut se produit lorsqu'il n'y a pas assez de moteurs disponibles pour le démarrage afin de satisfaire la demande saisie. Plusieurs moteurs sont défectueux ou arrêtés dans un mode autre que le programme.
Sts_CantStop
Alm_CantStop
Le moteur ne peut pas arrêter l'alarme.
Ce défaut se produit lorsqu'il n'y a pas assez de moteurs disponibles pour l'arrêt afin de satisfaire la demande saisie. Plusieurs moteurs fonctionnent dans un mode autre que le programme.
Sts_IntlkTrip
Alm_IntlkTrip
Alarme de déclenchement de verrouillage.
Ce défaut se produit lorsque le moteur tourne et qu'une condition de verrouillage pas OK provoque l'arrêt du moteur.
Si les verrouillages ne sont pas contournés, une condition de verrouillage contournable ou non contournable non-OK déclenche un déclenchement de verrouillage. Si les verrouillages sont contournés, seule une condition de verrouillage non contournable non-OK initie un déclenchement de verrouillage.
Marquez une alarme comme étant utilisée ou non utilisée et définissez les membres de configuration standard de l'alarme discrète basée sur les balises. Utilisez ce format pour accéder aux éléments de l'alarme :
Tag.@Alarms.AlarmName.AlarmElement.
Il existe des commandes de programme pour chaque alarme qui sont disponibles pour reconnaître, supprimer, annuler la suppression et déverrouiller l'alarme. Ces commandes sont propagées aux commandes correspondantes (ProgAck, ProgSuppress, ProgUnsupress, ProgUnshelve) de l'alarme basée sur des balises.
Il existe des programmes, des opérateurs et des commandes externes disponibles pour reconnaître, réinitialiser, supprimer et annuler toutes les alarmes de l'instruction (ensemble d'alarmes), en même temps.
PLLS_alarmfunction
Fonctionnement
Ce diagramme illustre les fonctionnalités de l'instruction PLLS :
PLLS_Operation_v34
Configuration de chaînes pour HMI
Configurez les chaînes pour les façades HMI (
FactoryTalk View
) et pour la boîte de dialogue de configuration
Logix Designer
. Les chaînes sont définies sur des propriétés étendues d'éléments de balise.
  • Description
  • Étiquette du symbole graphique
  • Bibliothèque d'affichage pour l'appel de façade HMI
  • Nom de l'instruction
  • Nom de zone
  • Lien URL
  • Plus d'informations
Implémentation
Un opérateur ou une autre logique détermine la demande de moteurs. L'instruction PLLS détermine les moteurs à exécuter pour répondre à la demande. Pour qul'instruction PLLS démarre et arrête les moteurs dans le groupe, ces moteurs doivent être disponibles. Un moteur est disponible lorsqu'il n'a pas de défaut et est en mode programme.
L'instruction PLLS utilise un algorithme de tri pour traiter les moteurs qui ne sont pas disponibles. Si un moteur tourne et n'est pas disponible (peut-être en mode opérateur), le moteur est forcé sur la partie supérieure du tri. Si un moteur est arrêté et n'est pas disponible (par exemple défectueux), le moteur est forcé dans la partie inférieure du tri. Les moteurs disponibles pour le démarrage et l'arrêt sont contrôlés pour répondre à la demande. Si la demande ne peut pas être satisfaite à cause de moteurs non disponibles, une alarme/un état est fourni.
L'instruction PLLS utilise un tableau de structures de type P_LEAD_LAG_STANDBY_Motor pour assurer l'interface avec les moteurs. Chaque élément de l'interface dans le tableau fournit les signaux requis entre l'instruction PLLS ainsi qu'un moteur. Les données de configuration du moteur sont également fournies dans le tableau. Ces données comprennent les valeurs de priorité et de préférence qui peuvent être utilisées pour affecter le tri des moteurs. Un indicateur de maintenance hors service qui supprime un moteur de la considération du tri est également inclus. L'interface inclut également une valeur de tri utilisateur qui peut être utilisée, par exemple pour faire avancer ou désactiver le tri des moteurs sur la base d'un temps d'exécution cumulé ou d'autres critères.
Contenu des membres du tableau P_LEAD_LAG_STANDBY_MOTOR
Ce tableau décrit les membres du tableau.
Membres
Type de données
Description
Inp_OtherSel
DINT
Autres critères de sélection du moteur (0...255) (entrée dans PLLS).
Inp_Demote
BOOL
Déplacez ce moteur jusqu'en bas de la liste (par exemple, lors d'un temps d'exécution élevé) (entrée dans PLLS).
Cfg_Prio
DINT
Priorité du moteur dans la liste (0...31 -- si inutilisé, défini sur 0).
OSet_Pref
DINT
Paramétrage par l'opérateur pour les préférences du moteur dans la liste (0 à 31), tous les autres étant égaux.
PCmd_Start
BOOL
Commande du programme pour démarrer le moteur (sortie de PLLS).
PCmd_Stop
BOOL
Commande du programme pour arrêter le moteur (sortie de PLLS).
PCmd_Lock
BOOL
Commande pour acquérir et verrouiller le moteur dans le programme (sortie de PLLS).
PCmd_Unlock
BOOL
Commande pour déverrouiller le moteur à partir du programme (sortie de PLLS).
Sts_Available
BOOL
Le moteur est en mode programme et est prêt à fonctionner (entrée vers PLLS).
Sts_Stopped
BOOL
Le moteur est actuellement confirmé arrêté (entrée de PLLS).
Sts_Starting
BOOL
Le moteur est en train de démarrer (entrée de PLLS).
Sts_Running
BOOL
Le moteur est actuellement en marche (entrée de PLLS).
Sts_Stopping
BOOL
Le moteur est actuellement en train de s'arrêter (entrée de PLLS).
Val_Pref
DINT
Préférences actuelles de ce moteur dans la liste (1 = Avance, 2 = Retard, ...).
Val_Rank
DINT
Le rang actuel de ce moteur dans la liste (1 = Avance, 2 = Retard, ...)
Cette image montre la relation entre l'instruction PLLS, Ref_Motors(interface) et l'instruction PMTR.
PLLS_PMTR_relationship
Ces images montrent un exemple de diagramme logique à relais permettant de transférer des commandes et l'état du moteur pour un moteur.
Le processus de transmission de chacune des commandes (PCmd_Lock, PCmd_Unlock, PCmd_Start et PCmd_Stop) est le suivant :
  • Testez le bit approprié dans l'interface pour voir s'il est défini.
  • Si ce bit est défini, ce bit est mis à zéro et la commande du programme correspondante sur le moteur est définie.
PLLS_transfercommands1
  • Exécutez la PLLS pour sélectionner les moteurs à exécuter.
PLLS_transfercommands2
  • Ensuite, la logique du moteur est exécutée. La logique du moteur utilise les commandes du programme pour contrôler le moteur physique. La logique du moteur reçoit également le retour du moteur.
PLLS_transfercommands3
  • L'état (disponible, arrêté, en démarrage, en cours d'exécution et d'arrêt) est lu à partir du moteur et écrit dans l'interface.
PLLS_transfercommands4
Surveillance de l'instruction PLLS
Utilise la façade opérateur à partir de la bibliothèque PlantPAx d'objets de procédé pour la surveillance.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non.
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à Indexer via des tableaux pour consulter les défauts d'indexation par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
Toutes les commandes reçues avant la première scrutation sont rejetées. Le moteur est désactivé et traité comme s'il recevait une commande d'arrêt.
Première exécution de l'instruction
Toutes les commandes reçues avant la première scrutation sont rejetées. Le moteur est désactivé et traité comme s'il recevait une commande d'arrêt.
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Traité de la même manière que si le groupe est désactivé par une commande. Les sorties du moteur sont désactivées et le groupe est affiché comme étant désactivé sur HMI. Le mode est affiché sous la forme aucun mode. Toutes les alarmes sont effacées.
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
Définir la condition de sortie d'échelon sur la condition d'entrée d'échelon.
L'instruction s'exécute.
Post-scrutation
La condition de sortie d'échelon est définie sur faux.
Diagramme de bloc fonctionnel
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
Toutes les commandes reçues avant la première scrutation sont rejetées. Le moteur est désactivé et traité comme s'il recevait une commande d'arrêt.
Première exécution de l'instruction
Toutes les commandes reçues avant la première scrutation sont rejetées. Le moteur est désactivé et traité comme s'il recevait une commande d'arrêt.
Première scrutation de l'instruction
Reportez-vous à la section Première exécution de l'instruction dans le tableau Diagramme de bloc fonctionnel.
EnableIn est faux
Traité de la même manière que si le groupe est désactivé par une commande. Les sorties du moteur sont désactivées et le groupe est affiché comme étant désactivé sur HMI. Le mode est affiché sous la forme aucun mode. Toutes les alarmes sont effacées.
EnableIn est vrai
EnableOut est définie sur vrai.
L'instruction s'exécute.
Post-scrutation
Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux.
Texte structuré
Dans Texte Structuré, EnableIn est toujours vrai lors d'une scrutation normale. Par conséquent, si l'instruction est dans le chemin d'accès de commande activé par la logique, elle sera exécutée.
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
Toutes les commandes reçues avant la première scrutation sont rejetées. Le moteur est désactivé et traité comme s'il recevait une commande d'arrêt.
Première exécution de l'instruction
Toutes les commandes reçues avant la première scrutation sont rejetées. Le moteur est désactivé et traité comme s'il recevait une commande d'arrêt.
EnableIn est vrai
EnableOut est définie sur vrai.
L'instruction s'exécute.
Post-scrutation
Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux.
Exemple
Cet exemple montre une instruction PLLS utilisée pour contrôler trois moteurs de procédé.
Diagramme à relais
PLLS_LadderEx1
PLLS_LadderEx4 PLLS_LadderEx2
PLLS_LadderEx3
PLLS_LadderEx5
PLLS_LadderEx6
Diagramme de bloc fonctionnel
The PLLS instruction requires four function block diagram routines to execute properly:
  • PLLS_FBD_1_Motors routine
  • PLLS_FBD_2_PLLS
  • PLLS_FBD_3_ForwardCmds
  • PLLS_FBD_4_ClearCmds
PLLS_FBDex1
PLLS_FBD_1_Motors routine:
PLLS_FBD1MotorsEx_1
PLLS_FBD1MotorsEx_2
PLLS_FBD1MotorsEx_3
PLLS_FBD_2_PLLS routine:
PLLS_FBD2Ex_1
PLLS_FBD_3_ForwardCmds routine:
PLLS_FBD3Ex_1
PLLS_FBD3Ex_2
PLLS_FBD3Ex_3
PLLS_FBD_4_ClearCmds routine:
PLLS_FBD4Ex_1
PLLS_FBD4Ex_2
PLLS_FBD4Ex_3
Texte structuré
/* First, execute the individual motors */
/* Execute the Motor 01 logic: get run feedback input, execute PMTR, send output to starter */
MyNG_PLLS_Motor01.Inp_1RunFdbkData := Motor01_RunFdbk;
PMTR (MyNG_PLLS_Motor01, 0, 0, 0, 0, 0);
Motor01_Starter := MyNG_PLLS_Motor01.Out_Run1Data;
/* Execute the Motor 02 logic: get run feedback input, execute PMTR, send output to starter */
MyNG_PLLS_Motor02.Inp_1RunFdbkData := Motor02_RunFdbk;
PMTR (MyNG_PLLS_Motor02, 0, 0, 0, 0, 0);
Motor02_Starter := MyNG_PLLS_Motor02.Out_Run1Data;
/* Execute the Motor 03 logic: get run feedback input, execute PMTR, send output to starter */
MyNG_PLLS_Motor03.Inp_1RunFdbkData := Motor03_RunFdbk;
PMTR (MyNG_PLLS_Motor03, 0, 0, 0, 0, 0);
Motor03_Starter := MyNG_PLLS_Motor03.Out_Run1Data;
/* Copy the Motor 01 Status to the PLLS array [0] */
MyNG_PLLS_Motors[0].Sts_Available := MyNG_PLLS_Motor01.Sts_Available;
MyNG_PLLS_Motors[0].Sts_Stopped := MyNG_PLLS_Motor01.Sts_Stopped;
MyNG_PLLS_Motors[0].Sts_Starting := MyNG_PLLS_Motor01.Sts_Starting1;
MyNG_PLLS_Motors[0].Sts_Running := MyNG_PLLS_Motor01.Sts_Running1;
MyNG_PLLS_Motors[0].Sts_Stopping := MyNG_PLLS_Motor01.Sts_Stopping;
/* Copy the Motor 02 Status to the PLLS array [1] */
MyNG_PLLS_Motors[1].Sts_Available := MyNG_PLLS_Motor02.Sts_Available;
MyNG_PLLS_Motors[1].Sts_Stopped := MyNG_PLLS_Motor02.Sts_Stopped;
MyNG_PLLS_Motors[1].Sts_Starting := MyNG_PLLS_Motor02.Sts_Starting1;
MyNG_PLLS_Motors[1].Sts_Running := MyNG_PLLS_Motor02.Sts_Running1;
MyNG_PLLS_Motors[1].Sts_Stopping := MyNG_PLLS_Motor02.Sts_Stopping;
/* Copy the Motor 03 Status to the PLLS array [2] */
MyNG_PLLS_Motors[2].Sts_Available := MyNG_PLLS_Motor03.Sts_Available;
MyNG_PLLS_Motors[2].Sts_Stopped := MyNG_PLLS_Motor03.Sts_Stopped;
MyNG_PLLS_Motors[2].Sts_Starting := MyNG_PLLS_Motor03.Sts_Starting1;
MyNG_PLLS_Motors[2].Sts_Running := MyNG_PLLS_Motor03.Sts_Running1;
MyNG_PLLS_Motors[2].Sts_Stopping := MyNG_PLLS_Motor03.Sts_Stopping;
/* Now execute the Lead / Lag / Standby instruction */
PLLS (MyNG_PLLS, MyNG_PLLS_Motors, 0);
/* Now take the commands coming out of PLLS and forward them to the PMTR instances */
/* Program commands to Motor 01: */
/* Forward the Program Lock command: */
if (MyNG_PLLS_Motors[0].PCmd_Lock)
alors
MyNG_PLLS_Motors[0].PCmd_Lock := 0;
MyNG_PLLS_Motor01.PCmd_Lock := 1;
end_if;
/* Forward the Program Unlock command: */
if (MyNG_PLLS_Motors[0].PCmd_Unlock)
alors
MyNG_PLLS_Motors[0].PCmd_Unlock := 0;
MyNG_PLLS_Motor01.PCmd_Unlock := 1;
end_if;
/* Forward the Program Start command: */
if (MyNG_PLLS_Motors[0].PCmd_Start)
alors
MyNG_PLLS_Motors[0].PCmd_Start := 0;
MyNG_PLLS_Motor01.PCmd_Start1 := 1;
end_if;
/* Forward the Program Stop command: */
if (MyNG_PLLS_Motors[0].PCmd_Stop)
alors
MyNG_PLLS_Motors[0].PCmd_Stop := 0;
MyNG_PLLS_Motor01.PCmd_Stop := 1;
end_if;
/* Program commands to Motor 02: */
/* Forward the Program Lock command: */
if (MyNG_PLLS_Motors[1].PCmd_Lock)
alors
MyNG_PLLS_Motors[1].PCmd_Lock := 0;
MyNG_PLLS_Motor02.PCmd_Lock := 1;
end_if;
/* Forward the Program Unlock command: */
if (MyNG_PLLS_Motors[1].PCmd_Unlock)
alors
MyNG_PLLS_Motors[1].PCmd_Unlock := 0;
MyNG_PLLS_Motor02.PCmd_Unlock := 1;
end_if;
/* Forward the Program Start command: */
if (MyNG_PLLS_Motors[1].PCmd_Start)
alors
MyNG_PLLS_Motors[1].PCmd_Start := 0;
MyNG_PLLS_Motor02.PCmd_Start1 := 1;
end_if;
/* Forward the Program Stop command: */
if (MyNG_PLLS_Motors[1].PCmd_Stop)
alors
MyNG_PLLS_Motors[1].PCmd_Stop := 0;
MyNG_PLLS_Motor02.PCmd_Stop := 1;
end_if;
/* Program commands to Motor 03: */
/* Forward the Program Lock command: */
if (MyNG_PLLS_Motors[2].PCmd_Lock)
alors
MyNG_PLLS_Motors[2].PCmd_Lock := 0;
MyNG_PLLS_Motor03.PCmd_Lock := 1;
end_if;
/* Forward the Program Unlock command: */
if (MyNG_PLLS_Motors[2].PCmd_Unlock)
alors
MyNG_PLLS_Motors[2].PCmd_Unlock := 0;
MyNG_PLLS_Motor03.PCmd_Unlock := 1;
end_if;
/* Forward the Program Start command: */
if (MyNG_PLLS_Motors[2].PCmd_Start)
alors
MyNG_PLLS_Motors[2].PCmd_Start := 0;
MyNG_PLLS_Motor03.PCmd_Start1 := 1;
end_if;
/* Forward the Program Stop command: */
if (MyNG_PLLS_Motors[2].PCmd_Stop)
alors
MyNG_PLLS_Motors[2].PCmd_Stop := 0;
MyNG_PLLS_Motor03.PCmd_Stop := 1;
end_if;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal