Interprétation des tableaux d'attributs

Chaque tableau d'attribut commence par le nom de l'attribut comme en-tête. L'étiquette, GSV/SSV et les noms MSG de chacun de ses attributs sont identiques au nom de l'attribut répertorié, mais sans les espaces. Par exemple, Inhibit Axis axe devient InhibitAxis.
Ce tableau fournit des explications sur les informations, la nomenclature les abréviations utilisées dans les tableaux d'attribut.
Description des en-têtes de colonnes des tableaux d'attribut.
En-tête de colonne
Description
Utilisation
(Implémentation)
Les identificateurs suivants sont employés pour :
  • Requis
    Cet attribut est requis. Il est pris en charge pour les modes de contrôle répertoriés pour chaque attribut.
  • Facultatif
    Cet attribut est facultatif. Il est pris en charge pour les modes de contrôle répertoriés pour chaque attribut. Les attributs facultatifs sont basés sur le variateur spécifique qui leur est associé.
  • Répliqué
    Pour obtenir la liste des attributs répliqués dans le variateur, voir Identifier les attributs à partir de codes.
Des combinaisons de l'utilisation et du mode figurent également dans la colonne Utilisation, comme dans les exemples suivants :
Méthode de contrôle vectoriel en boucle fermée C PVT
Variateur FC D (tout dispositif contrôlé par la fréquence ou à contrôle vectoriel)
Outre ces combinaisons, il existe de nombreux attributs, applicables ou non au fonctionnement du variateur sans capteur, comme les variateurs contrôlés par la vitesse fonctionnant sans dispositif de retour. Pour s'adapter à ces situations, les codes de fonctionnement du dispositif suivants sont utilisés :
  • E Présence d'un codeur.
  • !E Contrôle sans codeur/sans capteur, aucun dispositif de retour n'est présent.
Code de contrôle de dispositif (mode)
Les identificateurs suivants sont utilisés pour les codes de fonctionnement du dispositif :
  • Requis - Tous = Tous les modes de contrôle
  • Facultatifs - Tous = Tous les modes de contrôle
S'ils ne sont applicables qu'à des implémentations spécifiques, les codes suivants seront utilisés pour indiquer à quel moment ils s'appliquent.
  • Codes individuels :
    B = Convertisseur d'alimentation du bus (mode d'aucun contrôle, Méthode d'aucun contrôle)
    G = Convertisseurs régénératifs c.a./c.c. (actifs) (mode d'aucun contrôle, méthode d'aucun contrôle)
    N = Convertisseurs non régénératifs c.a./c.c. (Passifs) et c.c./c.c. (mode d'aucun contrôle, méthode d'aucun contrôle)
    E = Codeur présent, retour uniquement (mode d'aucun contrôle, Méthode d'aucun contrôle)
    F = Contrôle de la fréquence (mode de contrôle de la vitesse, méthode de contrôle de la fréquence)
    P = Boucle de position (mode de contrôle de la position, méthode de contrôle vectoriel en boucle fermée)
    V = Boucle de contrôle de vitesse (mode de contrôle de la vitesse, méthode de contrôle vectoriel en boucle fermée)
    T = Boucle de commande de couple (mode de commande de couple, méthode de contrôle vectoriel en boucle fermée)
    C\D = Identifie les attributs qui possèdent des attributs correspondants ou répliqués dans le dispositif/variateur associé.
  • Codes de combinaisons :
    BE = Tous les dispositifs fonctionnent en utilisant la méthode d'aucun contrôle (N)
    O = Tous les dispositifs fonctionnent en utilisant des méthodes de contrôle en boucle ouverte - Contrôle de la fréquence (F)
    GN = Tous les convertisseurs d'alimentation de bus ou toutes les alimentations de bus, régénératifs et non régénératifs.
    C = Tous les dispositifs fonctionnent en utilisant des méthodes de contrôle en boucle fermée (P, V, T)
    D = Tous les dispositifs fonctionnent en utilisant des méthodes de contrôle (FC)
  • Codes de variateur sans codeur/sans capteur :
    E Présence d'un codeur. (N, P ,V ,T, avec présence d'un dispositif de retour.)
    !E Contrôle sans codeur/sans capteur, aucun dispositif retour n'est présent. (boucle fermée sans capteur à contrôle vectoriel et contrôle de fréquence)
Règles d'accès
Les identificateurs suivants sont employés pour les règles d'accès :
  • Get = Service Obtenir la liste d'attributs
    GSV = Peut être lu à l’aide de l’instruction Obtenir la variable système (Get System Variable, GSV).
    Get/SSV = Indique que l’attribut peut seulement être défini par programmation et qu’il ne peut pas être défini par un logiciel de configuration.
  • Set = Service Définir la liste d'attributs
    SSV = Peut être écrit à l’aide de l’instruction Définir la variable système (Set System Variable, SSV)
    Set/SSV* = Indique que l’attribut ne peut pas être défini tant que la structure d’alimentation du variateur est activée (le bit Activer la structure d’alimentation de l’État de l’axe CIP est vrai).
    Set/SSV# = Indique que l’attribut ne peut pas être défini tant que le suivi de commande est activé (bit Suivi de commande en cours de l’État de l’axe CIP est vrai).
    Set/GSV = Indique que l’attribut peut seulement être défini lorsque l’axe est créé durant le chargement et qu’il ne peut pas être changé en ligne ou par programmation.
    Set/SSV = Indique que l’attribut ne peut être défini que par le logiciel de configuration lors du téléchargement initial de la configuration, et pas par programmation.
  • MSG
    Le message est utilisé uniquement pour accéder aux attributs du variateur dépourvus d’un accès GSV/SSV.
    Pour utiliser une instruction MSG afin d’accéder aux informations depuis un variateur, les ID d’attribut et de classe sont requis.
    IMPORTANT: vous ne pouvez accéder aux attributs avec une commande Message que s'ils sont marqués comme accessibles par MSG dans un tableau ou un texte. Si vous tentez d’accéder à un attribut qui n’est pas marqué comme accessible par MSG, des données erronées peuvent être renvoyées à l’automate.
  • Logix Designer
    Cet attribut est disponible uniquement dans l'application
    Logix Designer
    via les boîtes de dialogue Propriétés de l'axe (Axis Properties).
T
Accessible en tant qu’étiquette d’axe
Type de données
Par exemple, DINT, UINT, SINT, REAL, BOOL
Limites de plage de valeur défaut, minimale et maximale.
DB = Base de données des mouvements
Indique que la valeur par défaut est issue de la base de données.
FD = Valeur par défaut calculée en usine
∞ = valeur flottante max. = 3,402.... x 10
38
0+ = valeur flottante min. = 1,2.... x 10
-38
maxpos = 2
31
/Constante de conversion
maxspd = 1000 * maxpos
minspd = minfloat
maxacc = 1000 * maxspd
minacc = minfloat
maxint = 2
15
- 1
maxdint = 2
31
- 1
- (tiret) = Non applicable
N/A = Non applicable
Valeurs par défaut = Sauf mention contraire, la valeur par défaut d'un attribut est 0. Tous les bits et énumérations réservés et non utilisés sont définis sur 0.
Sémantique des valeurs
La signification des valeurs de l’attribut.
Par exemple : unités de position/sec
L’accès à l’étiquette est pris en charge par la valeur et n’est valide que si la Mise à jour automatique des étiquettes est activée dans l’Objet de groupe de mouvements.
La description juste après la liste des attributs peut contenir des informations supplémentaires.
CST
Temps système coordonné
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal