Identifier les attributs à partir de codes
Ce tableau fournit une liste alphabétique de tous les Attributs d’axe de mouvement spécifiques au type de données du Variateur CIP. Le tableau indique si l’attribut est Requis (R), Facultatif (O), ou Conditionnel (C), dans l’implémentation basée sur le Code de fonctionnement du dispositif. Les attributs qui ne sont pas applicables à un code de fonctionnement du dispositif sont indiqués par un tiret (-).
Les codes de fonctionnement du dispositif sont les suivants :
- G – Convertisseurs c.a./c.c. régénératifs (actifs) (mode d’aucun contrôle, méthode d’aucun contrôle)
- N – Convertisseurs c.a./c.c. et c.c./c.c. non régénératifs (passifs) (mode d’aucun contrôle, méthode d’aucun contrôle)
- E – Codeur, retour uniquement (mode d’aucun contrôle, méthode d’aucun contrôle)
- P – Boucle de position (mode de contrôle de la position, méthode de contrôle vectoriel en boucle fermée)
- V – Boucle de vitesse (mode de contrôle de la vitesse, méthode de contrôle vectoriel en boucle fermée)
- T – Boucle de couple (mode de commande de couple, méthode de contrôle vectoriel en boucle fermée)
- F – Contrôle de la fréquence (mode de contrôle de la vitesse, méthode de contrôle de la fréquence)
- X – Section de suivi (Aucun Mode de contrôle, aucune Méthode de contrôle)
La colonne C/D indique si l’attribut est répliqué dans le variateur.
Attr. ID | Règle d’accès | Balise | Nom d'attribut | G | N | E | F | P | V | T | C/D | Implémentation conditionnelle | Mode Test d’axe (Configuration du mode Test) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Obtenir | T | Courant de ligne c.a. | R | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2034 | Set | Limite de déséquilibre de courant de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2225 | Obtenir | T | Angle électrique de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2010 | Obtenir | T | Fréquence de ligne c.a. | R | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2245 | Set | Action de changement de fréquence de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2246 | Set | Seuil de changement de fréquence de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2247 | Set | Temps de changement de fréquence de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2284 | Set | Limite utilisateur de haute fréquence de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2286 | Set | Limite utilisateur de haute fréquence de ligne c.a. - Autre | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2285 | Set | Limite utilisateur de basse fréquence de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2287 | Set | Limite utilisateur de fréquence basse de ligne c.a. - Autre | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2280 | Set | Limite utilisateur de surtension de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2282 | Set | Limite utilisateur de surtension de ligne c.a. - Autre | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2041 | Set | Impédance de source de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2043 | Set | Impédance de source de ligne c.a. - Autre | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2042 | Set | Alimentation de source de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2044 | Set | Alimentation de source de ligne c.a. - Autre | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2040 | Set | Sélection de la source de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
1078 | Set | Configuration de synchronisation de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | V36 | |||
2035 | Set | Tolérance d’erreur de synchronisation de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2037 | Set | Coefficient Ki de synchronisation de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | - | V36 | ||
2036 | Set | Coefficient Kp de synchronisation de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | - | V36 | ||
2248 | Set | Action de perte de synchronisation de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2249 | Set | Temps de perte de synchronisation de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
1079 | Set | Gain d’amortissement de la résonance de synchronisation de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
2281 | Set | Limite utilisateur de sous-tension de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2283 | Set | Limite utilisateur de sous-tension de ligne c.a. - Autre | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2012 | Obtenir | T | Tension de ligne c.a. | R | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2228 | Set | Bande passante de filtre passe-bas de tension de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | V36 | |||
2242 | Set | Action de fléchissement de tension de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2241 | Set | Seuil de fléchissement de tension de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2241 | Set | Temps de fléchissement de tension de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2014 | Set | Constante de temps de tension de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2033 | Set | Limite de déséquilibre de tension de ligne c.a. | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
483/138 | Obtenir | T | Retour d’accélération | - | - | R | - | R | R | R | Oui | ||
452 | Obtenir | T | Commande d’anticipation d’accélération | - | - | - | - | R | R | - | Oui | ||
460/216 | Set | T | Gain d'anticipation d'accélération | - | - | - | - | R | R | - | Oui | ||
367 | Obtenir | T | Commande fine d’accélération | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
485 | Set | Limite d'accélération | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
482 | Obtenir | T | Référence d’accélération | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
481 | Set | T | Ajustement d’accélération | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
1600 | Obtenir | T | Dispositif de retour de l’accéléromètre X | O | O | O | O | O | O | O | V35 | ||
1603 | Obtenir | T | Dispositif de retour de l’accéléromètre X-RMS | O | O | O | O | O | O | O | V35 | ||
1601 | Obtenir | T | Dispositif de retour de l’accéléromètre Y | O | O | O | O | O | O | O | V35 | ||
1604 | Obtenir | T | Dispositif de retour de l’accéléromètre Y-RMS | O | O | O | O | O | O | O | V35 | ||
1602 | Obtenir | T | Dispositif de retour de l’accéléromètre Z | O | O | O | O | O | O | O | V35 | ||
1605 | Obtenir | T | Dispositif de retour de l’accéléromètre Z-RMS | O | O | O | O | O | O | O | V35 | ||
2091 | Set | Commande de courant active | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2106 | Obtenir | T | Erreur de courant actif | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2118 | Obtenir | T | Retour de courant actif | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2094 | Set | Bande passante de filtre passe-bas de courant actif | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2095 | Set | Fréquence du filtre de réjection de courant actif | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2096 | Set | Limite de taux de courant actif | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2080 | Obtenir | T | Référence de courant actif | R | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2082 | Obtenir | T | Référence de courant actif - Compensé | R | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2081 | Obtenir | T | Référence de courant actif- Filtré | R | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2104 | Obtenir | T | Référence de courant actif - Limité | R | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2093 | Set | T | Ajustement de courant actif | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
53 | Obtenir | T | Accélération réelle | - | - | R | R | R | R | R | |||
48 | Obtenir | T | Position réelle | - | - | R | R | R | R | R | Bouclage de l’automate : V35 | ||
52 | Obtenir | T | Vitesse réelle | - | - | R | R | R | R | R | |||
1376 | Set | Diamètre d’actionneur | - | - | C | C | C | C | C | Oui | (R) Attribut automate uniquement, configuration de mise à l’échelle du mouvement défini sur Mise à l’échelle de l’automate ; (O) Attribut Variateur répliqué, configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle du variateur | ||
1377 | Set | Unité du diamètre de l’actionneur | - | - | C | C | C | C | C | Oui | (R) Attribut automate uniquement, configuration de mise à l’échelle du mouvement défini sur Mise à l’échelle de l’automate ; (O) Attribut Variateur répliqué, configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle du variateur | ||
1374 | Set | Avance de l’actionneur | - | - | C | C | C | C | C | Oui | (R) Attribut automate uniquement, configuration de mise à l’échelle du mouvement défini sur Mise à l’échelle de l’automate ; (O) Attribut Variateur répliqué, configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle du variateur | ||
1375 | Set | Unité de l’avance de l’actionneur | - | - | C | C | C | C | C | Oui | (R) Attribut automate uniquement, configuration de mise à l’échelle du mouvement défini sur Mise à l’échelle de l’automate ; (O) Attribut Variateur répliqué, configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle du variateur | ||
1373 | Set | Type d’actionneur | - | - | C | C | C | C | C | Oui | (R) Attribut automate uniquement, configuration de mise à l’échelle du mouvement défini sur Mise à l’échelle de l’automate ; (O) Attribut Variateur répliqué, configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle du variateur | ||
836 | Set | Configuration du réglage adaptatif | - | - | - | - | O | O | O | Oui | V26 | ||
844 | Obtenir | T | Facteur de mise à l'échelle de gain du réglage adaptatif | - | - | - | - | O | O | O | Oui | V26 | |
732/267 | Obtenir | T | Entrée analogique 1 | O | O | - | O | O | O | O | Oui | ||
733/268 | Obtenir | T | Entrée analogique 2 | O | O | - | O | O | O | O | Oui | ||
734 | Set | T | Sortie analogique 1 | O | O | - | O | O | O | O | Oui | ||
735 | Set | T | Sortie analogique 2 | O | O | - | O | O | O | O | Oui | ||
150 | Set | Référence de l’application | R | R | R | R | R | R | R | V34 | |||
148 | Set | Instance de la référence de l’application | R | R | R | R | R | R | R | V34 | |||
149F | Set | Version de la référence de l’application | R | R | R | R | R | R | R | V34 | |||
201 | Set | Type d'application | - | - | - | - | R | R | - | ||||
164 | Obtenir | T | Code d’erreur d’attribut | R | R | R | R | R | R | R | |||
165 | Obtenir | T | ID d’erreur d’attribut | R | R | R | R | R | R | R | |||
873 | Set | Configuration de fléchissement automatique | - | - | - | O | O | O | O | Oui | E, V26 | ||
874 | Set | Incrément du glissement de fléchissement automatique | - | - | - | O | O | O | O | Oui | E, V26 | ||
875 | Set | Limite de temps de glissement de fléchissement automatique | - | - | - | O | O | O | O | Oui | E, V26 | ||
876 | Set | Démarrage de fléchissement automatique | - | - | - | O | O | O | O | Oui | E, V26 | ||
51 | Obtenir | T | Vitesse moyenne | - | - | R | R | R | R | R | |||
81 | Set | Base de temps de la vitesse moyenne | - | - | R | R | R | R | R | ||||
1 | Obtenir | Adresse d’axe | R | R | R | R | R | R | R | ||||
30 | Set | Configuration d’axe | R | R | R | R | R | R | R | Énumération facultative | Bouclage de l’automate : V35 | ||
12 | Obtenir | État de configuration d’axe | R | R | R | R | R | R | R | ||||
11 | Obtenir | Type de données d’axe | R | R | R | R | R | R | R | ||||
35 | Obtenir | T | Bits d’événements d’axe | R | R | R | R | R | R | R | |||
34 | Obtenir | T | Bits de défaut de l’axe | R | R | R | R | R | R | R | |||
19 | Set | Fonctionnalités de l’axe | R | R | R | R | R | R | R | Mappages de bits facultatives | Bouclage de l’automate : V35 | ||
106 | Set | ID d’axe | R | R | R | R | R | R | R | ||||
2 | Obtenir | Instance d’axe | R | R | R | R | R | R | R | ||||
753 | Obtenir | T | Alarmes de sécurité de l'axe | - | - | O | O | O | O | O | Oui | V32 | |
754 | Obtenir | T | Alarmes de sécurité de l'axe - Mfg | - | - | O | O | O | O | O | Oui | V32 | |
988 | Obtenir | T | Alarmes de sécurité de l'axe- RA | - | - | O | O | O | O | O | Oui | V32 | |
986 | Obtenir | T | Données de sécurité de l'axe A | - | - | - | O | O | O | O | Oui | V31 | Bouclage de l’automate : V36 |
987 | Obtenir | T | Données de sécurité de l'axe B | - | - | - | O | O | O | O | Oui | V31 | Bouclage de l’automate : V36 |
763 | Obtenir | T | Défauts de sécurité de l'axe | - | - | O | O | O | O | O | Oui | V24 | Bouclage de l’automate : V36 |
985 | Obtenir | T | Défauts de sécurité de l'axe - RA | - | - | O | O | O | O | O | Oui | V31 | |
760 | Obtenir | T | État de sécurité d’axe | - | - | O | O | O | O | O | Oui | V24 | Bouclage de l’automate : V36 |
761 | Obtenir | T | État de sécurité de l'axe | - | - | O | O | O | O | O | Oui | V24 | Bouclage de l’automate : V36 |
984 | Obtenir | T | État de sécurité de l'axe - RA | - | - | O | O | O | O | O | Oui | V31 | |
13 | Obtenir | État de fonctionnement de l'axe | R | R | R | R | R | R | R | ||||
33 | Obtenir | T | Bits d’état des axes | R | R | R | R | R | R | R | |||
124 | Set | Planification de mise à jour d’axe | R | R | R | R | R | R | R | ||||
825 | Set | Fenêtre de compensation de jeu mécanique | - | - | - | - | O | - | - | Oui | |||
423 | Set | Décalage d'inversion de jeu mécanique | - | - | - | - | R | - | - | E | |||
593 | Set | Temps de rampe de la preuve de frein | - | - | - | O | O | O | O | Oui | E, V26 | ||
594 | Set | Tolérance de glissement de frein | - | - | - | O | O | O | O | Oui | E, V26 | ||
592 | Set | Couple du test de frein | - | - | - | O | O | O | O | Oui | E, V26 | ||
576 | Set | Fréquence de rupture | - | - | - | R | - | - | - | Oui | V/Hz basique uniquement | ||
575 | Set | Tension de rupture | - | - | - | R | - | - | - | Oui | V/Hz basique uniquement | ||
816 | Set | Bande passante de l’observateur de bus | O | - | - | - | - | - | - | Oui | Contrôle de tension uniquement, V32 | ||
815 | Set | Configuration de l’observateur de bus | O | - | - | - | - | - | - | Oui | Énumération facultative Contrôle de tension uniquement, V32 | ||
812 | Obtenir | T | Estimation du courant de l'observateur de Bus | O | - | - | - | - | - | - | Oui | Contrôle de tension uniquement, V32 | |
817 | Set | Bande passante de l'intégrateur de l'observateur de bus | O | - | - | - | - | - | - | Oui | Contrôle de tension uniquement, V32 | ||
811 | Obtenir | T | Estimation du taux de tension de l'observateur de Bus | O | - | - | - | - | - | - | Oui | Contrôle de tension uniquement, V32 | |
255 | Set | Limite opérationnelle de surtension du bus | - | - | - | - | R | R | R | V29 | |||
638/262 | Obtenir | T | Capacité du régulateur de bus | O | O | - | O | O | O | O | Oui | ||
2571 | Mode de contrôle de réduction de tension de bus | O | - | - | - | - | - | - | Contrôle de tension uniquement, V36 | ||||
2572 | Réduction de tension de bus à pleine charge | O | - | - | - | - | - | - | Contrôle de tension uniquement, V36 | ||||
2573 | Gain de réduction de tension de bus à vide | O | - | - | - | - | - | - | Contrôle de tension uniquement, V36 | ||||
2575 | Tension de bus minimum pour la réduction de tension de bus | O | - | - | - | - | - | - | Contrôle de tension uniquement, V36 | ||||
2574 | Courant de transition de réduction de tension de bus | O | - | - | - | - | - | - | Contrôle de tension uniquement, V36 | ||||
2054 | Obtenir | T | Erreur de tension de bus | R | - | - | - | - | - | - | Oui | Contrôle de tension uniquement, V32 | |
2065 | Set | Tolérance d'erreur de tension de bus | O | O | - | - | - | - | - | Oui | Contrôle de tension uniquement - G, V32 | ||
2066 | Set | Temps de tolérance d'erreur de tension de bus | O | O | - | - | - | - | - | Oui | Contrôle de tension uniquement - G, V32 | ||
2053 | Obtenir | T | Retour de tension de bus | R | - | - | - | - | - | - | Oui | Contrôle de tension uniquement, V32 | |
2063 | Set | Bande passante de l'intégrateur de tension de bus | R | - | - | - | - | - | - | Oui | Contrôle de tension uniquement, V32 | ||
2062 | Set | Bande passante de boucle de tension de bus | R | - | - | - | - | - | - | Oui | Contrôle de tension uniquement, V32 | ||
2064 | Set | Limite de taux de tension de bus | O | - | - | - | - | - | - | Oui | Contrôle de tension uniquement, V32 | ||
2050 | Obtenir | T | Référence de tension de bus | R | O | - | - | - | - | - | Oui | Contrôle de tension uniquement - G, V32 | |
2061 | Set | Source de référence de tension de bus | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2060 | Set | T | Point de consigne de tension de bus | R | O | - | - | - | - | - | Oui | Contrôle de tension uniquement - G, V32 | |
8 | Set | Instance de connexion C2C | R | R | R | R | R | R | R | ||||
7 | Set | Instance de mappage C2C | R | R | R | R | R | R | R | ||||
756 | Obtenir | Défaut APR CIP | - | - | C | - | C | C | C | Oui | (R) Attribut automate uniquement, configuration de mise à l’échelle du mouvement défini sur Mise à l’échelle de l’automate ; (O) Attribut Variateur répliqué, configuration de mise à l’échelle du mouvement défini sur Mise à l’échelle du variateur ; V27 ; E | ||
905 | Obtenir | T | Défaut APR CIP - RA | - | - | C | - | C | C | C | Oui | (R) Attribut automate uniquement, configuration de mise à l’échelle du mouvement défini sur Mise à l’échelle de l’automate ; (O) Attribut Variateur répliqué, configuration de mise à l’échelle du mouvement défini sur Mise à l’échelle du variateur ; V27 ; E | |
26 | Obtenir | Journal d’alarmes de l’axe CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
127 | Obtenir | Nombre de journal d’alarmes de l’axe CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
28 | Set | Réinitialisation du journal d’alarme de l’axe CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
659 | Obtenir | T | Alarmes d’axe CIP | O | O | O | O | O | O | O | Oui | Bouclage de l’automate : V36 | |
904 | Obtenir | T | Alarmes de l’axe CIP - RA | O | O | O | O | O | O | O | Oui | ||
746 | Obtenir | T | Alarmes de l’axe CIP 2 | O | O | O | O | O | O | O | Oui | V32 | |
927 | Obtenir | T | Alarmes de l'axe CIP 2 - RA | O | O | O | O | O | O | O | Oui | V32 | |
672 | Set | Action d’exception de l’axe CIP | R | R | R | R | R | R | R | Oui | Énumération facultative | ||
748 | Set | Action d'exception de l'axe CIP 2 | R | O | O | O | O | O | O | Oui | Énumération facultative V32 | ||
908 | Set | Action d’exception de l’axe CIP - RA | R | R | R | R | R | R | R | Oui | Énumération facultative | ||
909 | Set | Action d'exception de l'axe CIP 2 - RA | R | O | O | O | O | O | O | Oui | Énumération facultative V32 | ||
25 | Obtenir | Journal des défauts de l’axe CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
126 | Obtenir | Nombre de journaux des défauts de l’axe CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
27 | Set | Réinitialisation du journal des défauts de l’axe CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
657 | Obtenir | T | Défauts de l’axe CIP | R | R | R | R | R | R | R | Oui | ||
744 | Obtenir | T | Défauts de l’axe CIP 2 | R | O | O | O | O | O | O | Oui | V32 | |
903 | Obtenir | T | Défauts de l’axe CIP - RA | R | R | R | R | R | R | R | Oui | ||
926 | Obtenir | T | Défauts de l'axe CIP 2 - RA | R | O | O | O | O | O | O | Oui | V32 | |
653 | Obtenir | T | État des E/S de l’axe CIP | R | R | R | R | R | R | R | Oui | ||
901 | Obtenir | T | État des E/S de l'axe CIP - RA | R | R | R | R | R | R | R | Oui | ||
650 | Obtenir | T | État d’axe CIP | R | R | R | R | R | R | R | Oui | Bouclage de l’automate : V36 | |
651 | Obtenir | T | État d’axe CIP | R | R | R | R | R | R | R | Oui | Bouclage de l’automate : V36 | |
740 | Obtenir | T | État de l'axe CIP 2 | R | O | O | O | O | O | O | Oui | V32 | Bouclage de l’automate : V36 |
900 | Obtenir | T | État de l'axe CIP - RA | R | R | R | R | R | R | R | Oui | ||
924 | Obtenir | T | État de l'axe CIP 2 - RA | R | O | O | O | O | O | O | Oui | V32 | |
152 | Set | Bits d’accès à l’attribut d’obtention de l’automate CIP | R | R | R | R | R | R | R | V34 | |||
151 | Set | Bits d’accès à l’attribut de définition de l’automate CIP | R | R | R | R | R | R | R | V34 | |||
168 | Set | Bits de mise à jour de l’obtention de l’attribut de l’automate CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
167 | Set | Bits de mise à jour de la définition de l’attribut de l’automate CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
154 | Set | Bits d’accès à l’attribut de l’obtention du variateur CIP | R | R | R | R | R | R | R | V34 | |||
153 | Set | Bits d’accès à l’attribut de définition du variateur CIP | R | R | R | R | R | R | R | V34 | |||
674 | Obtenir | T | Défauts d’initialisation CIP | R | R | R | R | R | R | R | Oui | ||
910 | Obtenir | T | Défauts d’initialisation CIP - RA | R | R | R | R | R | R | R | Oui | ||
676 | Obtenir | T | Inhibitions de démarrage CIP | R | R | R | R | R | R | R | Oui | ||
912 | Obtenir | T | Inhibitions de démarrage CIP - RA | R | R | R | R | R | R | R | Oui | ||
617 | Set | Limite de temps en roue libre | - | - | - | O | O | O | O | Oui | V26 | ||
100 | Obtenir | T | Accélération de commande | - | - | - | R | R | R | - | |||
96 | Obtenir | T | Position de commande | - | - | - | R | R | R | - | Bouclage de l’automate : V35 | ||
95 | Définir* | T | Couple de commande | - | - | - | - | - | R | R | |||
360 | Set | Décalage du délai de mise à jour de commande | - | - | - | - | R | R | - | E | |||
99 | Obtenir | T | Vitesse de commande | - | - | - | R | R | R | - | |||
561 | Set | Décalage de commutation | - | - | - | - | R | R | R | Oui | E ; Moteur PM uniquement | ||
850 | Set | Compensation du décalage de commutation | - | - | - | - | O | O | O | Oui | E ; Moteur IPM uniquement, V29 | ||
563 | Set | Polarité de commutation | - | - | - | - | O | O | O | Oui | E ; Moteur PM uniquement | ||
562 | Set | Courant d'auto-détection de commutation | - | - | - | - | O | O | O | Oui | E ; Moteur PM uniquement, AOP | ||
618 | Set | Action d’arrêt de perte de connexion | - | - | - | O | O | O | O | Oui | O-Enum V31 1 = Décélération de courant – Désactivation (X/O/V33)(F/O) 2 = Décélération de rampe – Désactivation (F/O)(P/O/V33)(V/O) 3 = Décélération de courant – Maintien (P/O)(V/O) 4 = Décélération de rampe – Maintien (P/O/V33)(V/O) 128 = Frein à injection c.c. (F/O/V34)(P/O/V34)(V/O/V34)(T/O/V34) 129 = Frein à injection c.a. (F/O/V34)(P/O/V34)(V/O/V34)(T/O/V34) | ||
41 | Obtenir | Méthode de contrôle | R | R | R | R | R | R | R | Oui | Dérivé – Configuration de l’axe | ||
40 | Définir* | Mode de contrôle | R | R | R | R | R | R | R | Oui | Dérivé – Configuration de l’axe | ||
82 | Set | Constante de conversion | - | - | R | R | R | R | R | ||||
2030 | Set | Fréquence d’entrée c.a. du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2031 | Set | Phasage c.a. d’entrée du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2032 | Set | Tension c.a. d’entrée du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
637 | Obtenir | T | Capacité du convertisseur | O | O | - | O | O | O | O | Oui | ||
1280 | Set | Configuration du convertisseur | R | - | - | - | - | - | - | V32 ; Énumération facultative | |||
2001 | Définir* | Mode de contrôle du convertisseur | R | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 ; dérivé - Configuration du convertisseur | ||
2231 | Set | Bande passante de l’intégrateur de courant du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2103 | Obtenir | T | Source de limite de courant du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2230 | Set | Bande passante de la boucle de courant du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
1065 | Set | Base de bande passante de boucle de courant du convertisseur | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
2322 | Set | Amortissement de boucle de courant du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2321 | Set | Méthode de réglage de boucle de courant du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2323 | Set | Retour de puissance en courant du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | V36 | |||
2232 | Set | Limite de vecteur courant du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
1069 | Set | Capacitance du Bus c.c. du convertisseur | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
2004 | Set | Délai de désactivation du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | V36 | |||
709 | Set | Limite utilisateur du courant de mise à la terre du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2288 | Set | Limite utilisateur de surchauffe du dissipateur thermique du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2243 | Set | Action de perte de phase d’entrée du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2244 | Set | Temps de perte de phase d’entrée du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
887 | Limite min. de puissance moteur du convertisseur–onduleur | O | - | - | - | - | - | - | V36 | ||||
888 | Limite max. de puissance régénérative du convertisseur–onduleur | O | - | - | - | - | - | - | V36 | ||||
2289 | Set | Limite utilisateur de surcharge de ligne du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
1049 | Set | Constante de temps du modèle de convertisseur | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
1064 | Set | Base de la constante de temps du modèle de convertisseur | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
596 | Set | Limite depuis puissance de conduite du convertisseur | O | O | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2100 | Obtenir | T | Limite de courant opérationnelle du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
605 | Obtenir | T | Courant de sortie du convertisseur | O | O | - | O | O | O | O | Oui | V26 | |
606 | Obtenir | T | Puissance de sortie du convertisseur | O | O | - | O | O | O | O | Oui | V26 | |
2330 | Obtenir | T | Courant de sortie du convertisseur 1 | O | O | - | O | O | O | O | Oui | V38 | |
2331 | Obtenir | T | Puissance de sortie du convertisseur 1 | O | O | - | O | O | O | O | Oui | V38 | |
2334 | Obtenir | T | Sortie de tension de bus 1 | O | O | - | O | O | O | O | Oui | V38 | |
2335 | Set | T | Point de consigne de tension de bus 1 | O | O | - | - | - | - | - | Oui | V38 | |
2336 | Obtenir | T | Référence de tension de bus 1 | O | O | - | - | - | - | - | Oui | V38 | |
2337 | Obtenir | T | Capacité de sortie du convertisseur 1 | O | O | - | O | O | O | O | Oui | V38 | |
2350 | Obtenir | T | Courant de sortie du convertisseur 2 | O | O | - | O | O | O | O | Oui | V38 | |
2351 | Obtenir | T | Puissance de sortie du convertisseur 2 | O | O | - | O | O | O | O | Oui | V38 | |
2354 | Obtenir | T | Sortie de tension de bus 2 | O | O | - | O | O | O | O | Oui | V38 | |
2356 | Obtenir | T | Référence de tension de bus 2 | O | O | - | - | - | - | - | Oui | V38 | |
2357 | Obtenir | T | Capacité de sortie du convertisseur 2 | O | O | - | O | O | O | O | Oui | V38 | |
2355 | Set | T | Point de consigne de tension de bus 2 | O | O | - | - | - | - | - | Oui | V38 | |
2268 | Set | Action de surcharge du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | Énumération facultative V32 | ||
700 | Set | Limite utilisateur de surchauffe du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
921 | Set | Limite utilisateur de surcharge de précharge du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
1066 | Set | Courant nominal du convertisseur | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
1067 | Set | Courant nominal de crête du convertisseur | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
1068 | Set | Tension nominale du convertisseur | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
626 | Set | Limite de l’alimentation régénérative du convertisseur | O | O | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2003 | Set | Méthode de démarrage du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | Bouclage de l’automate : V35 | |
701 | Set | Limite utilisateur de surcharge thermique du convertisseur | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
520 | Obtenir | T | Commande de courant | - | - | - | - | R | R | R | Oui | ||
840 | Set | T | Perturbation du courant | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
527 | Obtenir | T | Erreur de courant | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
529 | Obtenir | T | Retour de courant | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
522 | Obtenir | T | Source de limite de courant | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Prise en charge de F dans V29 | |
524 | Obtenir | T | Référence de courant | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
553 | Set | Limite de vecteur courant | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
46 | Set | Liste de mises à jour de la lecture cyclique | R | R | R | R | R | R | R | Bouclage de l’automate : V36 | |||
47 | Set | Liste de mises à jour de l’écriture cyclique | R | R | R | R | R | R | R | ||||
196 | Set | Facteur d’amortissement | R | - | - | - | R | R | R | ||||
2468 | Set | Seuil de haute tension DBC | O | - | - | - | - | - | - | Contrôle de tension uniquement, V36 | |||
2467 | Set | Seuil de basse tension DBC | O | - | - | - | - | - | - | Contrôle de tension uniquement, V36 | |||
2466 | Set | Mode DBC | O | - | - | - | - | - | - | Contrôle de tension uniquement, V36 | |||
2472 | Set | Limite min. de puissance de conduite DBC | O | - | - | - | - | - | - | Contrôle de tension uniquement, V36 | |||
2470 | Set | Limite de puissance nominale de conduite DBC | O | - | - | - | - | - | - | Contrôle de tension uniquement, V36 | |||
2469 | Set | Seuil de tension nominale DBC | O | - | - | - | - | - | - | Contrôle de tension uniquement, V36 | |||
2473 | Set | Limite min. de puissance régénérative DBC | O | - | - | - | - | - | - | Contrôle de tension uniquement, V36 | |||
2471 | Set | Limite de puissance nominale régénérative DBC | O | - | - | - | - | - | - | Contrôle de tension uniquement, V36 | |||
607 | Obtenir | Courant d’entrée du bus c.c. | - | - | - | O | O | O | O | V34 | |||
620/266 | Obtenir | T | Tension du Bus c.c. | R | R | - | R | R | R | R | Oui | ||
870 | Set | Courant de frein à injection c.c. | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
872 | Set | Temps de frein à injection c.c. | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
486 | Set | Limite de décélération | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
730 | Obtenir | T | Entrées numériques | O | O | - | O | O | O | O | Oui | ||
731 | Set | T | Sorties numériques | O | O | - | O | O | O | O | Oui | ||
105 | Définir* | T | Vitesse de commande directe | - | R | - | R | - | |||||
200 | Set | Constante de temps du modèle de variateur | - | - | - | - | R | R | R | ||||
253 | Set | Base de la constante de temps du modèle de variateur | - | - | - | - | R | R | R | ||||
254 | Set | Courant de crête nominal du variateur | - | - | - | - | R | R | R | ||||
120 | Set | Bits de configuration dynamique | - | - | - | R | R | R | - | ||||
1057 | Set | Capacitance du bus c.c. externe | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
1435 | Set | Bande passante du filtre d’accélération de Retour 1 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E | ||
2404 | Set | Coupures du filtre d’accélération de Retour 1 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E | ||
2405 | Set | Batterie de retour 1 absolu | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E ; TG, NK | ||
2406 | Set | Décalage d’étalonnage de retour n | O | O | O | E ; TM, V33 | |||||||
1417 | Set | Interpolation du cycle de Retour 1 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E ; transducteur de déplacement non linéaire (type de retour), AOP | ||
1416 | Set | Résolution du cycle de Retour 1 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E ; transducteur de déplacement non linéaire (type de retour) | ||
1421 | Set | Code de données de Retour 1 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E ; parallèle numérique (type de retour), SSI (type de retour) | ||
1420 | Set | Longueur des données de Retour 1 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E ; parallèle numérique (type de retour), SSI (type de retour) | ||
1419 | Set | Longueur de retour 1 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E ; absolu linéaire uniquement | ||
2400 | Set | Action de perte de Retour 1 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E | ||
1414 | Set | Polarité de retour 1 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E | ||
1425 | Set | Équilibrage du câble du résolveur de Retour 1 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E ; résolveur (type de retour) | ||
1424 | Set | Fréquence d’excitation du résolveur de Retour 1 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E ; résolveur (type de retour) | ||
1423 | Set | Tension d’excitation du résolveur de Retour 1 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E ; résolveur (type de retour) | ||
1422 | Set | Rapport de transformation du résolveur de Retour 1 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E ; résolveur (type de retour) | ||
1401 | Obtenir | Numéro de série de Retour 1 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E | ||
1415 | Set | Méthode de démarrage de Retour 1 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E ; énumération facultative | ||
1418 | Set | Rotations de retour 1 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E ; absolu rotatif uniquement | ||
1413 | Set | Type de retour 1 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E ; énumération facultative | ||
1411 | Set | Unité de retour 1 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E | ||
1434 | Set | Bande passante du filtre de vitesse de Retour 1 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E | ||
2403 | Set | Coupures du filtre de vitesse de Retour 1 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E | ||
1485 | Set | Bande passante du filtre d’accélération de Retour 2 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E | ||
2454 | Set | Coupures du filtre d’accélération de Retour 2 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E | ||
2455 | Set | Batterie de retour 2 absolu | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E ; TG, NK | ||
2456 | Set | Décalage d’étalonnage de Retour 2 | O | O | O | E ; TM, V33 | |||||||
1467 | Set | Interpolation du cycle de Retour 2 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E ; transducteur de déplacement non linéaire (type de retour), AOP | ||
1466 | Set | Résolution du cycle de Retour 2 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E ; transducteur de déplacement non linéaire (type de retour) | ||
1471 | Set | Code de données de Retour 2 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E ; parallèle numérique (type de retour), SSI (type de retour) | ||
1470 | Set | Longueur des données de Retour 2 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E ; parallèle numérique (type de retour), SSI (type de retour) | ||
1469 | Set | Longueur de retour 2 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E ; absolu linéaire uniquement | ||
2450 | Set | Action de perte de Retour 2 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E | ||
1464 | Set | Polarité de retour 2 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E | ||
1475 | Set | Équilibrage du câble du résolveur de Retour 2 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E ; résolveur (type de retour) | ||
1474 | Set | Fréquence d’excitation du résolveur de Retour 2 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E ; résolveur (type de retour) | ||
1473 | Set | Tension d’excitation du résolveur de Retour 2 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E ; résolveur (type de retour) | ||
1472 | Set | Rapport de transformation du résolveur de Retour 2 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E ; résolveur (type de retour) | ||
1451 | Obtenir | Numéro de série de Retour 2 | - | - | - | - | O | O | O | Oui | E | ||
1465 | Set | Méthode de démarrage de Retour 2 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E ; énumération facultative | ||
1468 | Set | Rotations de retour 2 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E ; absolu rotatif uniquement | ||
1463 | Set | Type de retour 2 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E ; énumération facultative | ||
1461 | Set | Unité de retour 2 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E | ||
1484 | Set | Bande passante du filtre de vitesse de Retour 2 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E | ||
2453 | Set | Coupures du filtre de vitesse de Retour 2 | - | - | O | - | O | O | O | Oui | E | ||
250 | Set | Commutation alignée de retour | - | - | - | - | O | O | O | Oui | E ; Moteur PM uniquement, Énumération facultative | ||
31 | Set | Configuration de retour | R | R | R | R | R | R | R | Énumération facultative | |||
708 | Set | Limite d’utilisateur de perte de données de retour | - | - | O | O | O | O | O | Oui | E | ||
42 | Définir* | Mode de retour | - | - | R | R | R | R | R | Oui | Dérivé – Configuration du retour | ||
706 | Set | Limite d’utilisateur de bruit de retour | - | - | O | O | O | O | O | Oui | E | ||
707 | Set | Limite d’utilisateur de perte de signal de retour | - | - | O | O | O | O | O | Oui | E | ||
44 | Set | Rapport d’unité de retour | - | - | - | - | O | O | - | Oui | E | ||
871 | Set | Activation du frein par flux | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur à induction uniquement | ||
528 | Obtenir | T | Erreur de courant de flux | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
530 | Obtenir | T | Retour de courant de flux | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
525 | Obtenir | T | Référence de courant de flux | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
557 | Set | Constante de temps intégrale de flux | - | - | - | - | O | O | O | Oui | |||
556 | Set | Bande passante de la boucle de flux | - | - | - | - | O | O | O | Oui | |||
558 | Set | Contrôle de flux activé | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur à induction uniquement, Énumération facultative | ||
559 | Set | Temps de flux activé | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur à induction uniquement | ||
380 | Set | Activation du démarrage rapide | - | - | - | O | - | O | - | Oui | |||
381 | Set | Méthode de démarrage rapide | - | - | - | O | - | O | - | Oui | V29 | ||
570 | Set | Méthode de contrôle de la fréquence | - | - | - | R | - | - | - | Oui | Énumération facultative | ||
498 | Set | Compensation de la friction glissante | - | - | - | - | O | O | O | Oui | |||
499 | Set | Compensation de la friction statique | - | - | - | - | O | O | O | Oui | |||
500 | Set | Compensation de la friction visqueuse | - | - | - | - | O | O | O | Oui | |||
826/421 | Set | Fenêtre de compensation de la friction | - | - | - | - | O | - | - | Oui | |||
2528 | Set | Temps d’optimisation du gain | - | - | - | - | O | O | - | ||||
189 | Set | Bits de configuration de réglage de gain | - | - | - | - | R | R | R | ||||
3 | Obtenir | Instance de groupe | R | R | R | R | R | R | R | ||||
981/243 | Obtenir | T | Défauts de protection | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
980/242 | Obtenir | T | État de protection | - | - | - | O | O | O | O | Oui | ||
88 | Set | Bits de configuration de prise d’origine | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
86 | Set | Sens de prise d’origine | - | - | - | - | R | R | - | E | |||
18 | Obtenir | Tâche d’événement de prise d’origine | - | - | R | R | R | R | R | E | |||
85 | Set | Mode de prise d’origine | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
90 | Set | Décalage de prise d’origine | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
89 | Set | Position de prise d’origine | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
113 | Set | Vitesse de retour à la prise d’origine | - | - | - | - | R | R | - | E | |||
87 | Set | Séquence de prise d’origine | - | - | R | - | R | R | R | Énumération facultative ; E | |||
112 | Set | Vitesse de prise d’origine | - | - | - | - | R | R | - | E | |||
245 | Obtenir | Décalage de commutation du test de raccordement (Hookup Test Commutation Offset) | - | - | R | - | R | R | R | Moteur PM uniquement ; E | |||
246 | Obtenir | Polarité de commutation du test de raccordement (Hookup Test Commutation Polarity) | - | - | R | - | R | R | R | Moteur PM uniquement ; E | |||
109 | Set | Distance du test de raccordement | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
247 | Obtenir | Sens de retour 1 de test de raccordement | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
248 | Obtenir | Sens de retour 2 de test de raccordement | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
111 | Set | Canal de retour de test de raccordement (Hookup Test Feedback Channel) | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
244 | Obtenir | État du test de raccordement | - | - | R | R | R | R | R | ||||
110 | Set | Durée du test de raccordement | - | - | - | R | - | R | - | !E | |||
1346 | Set | Courant de flux du moteur à induction | - | - | - | R | R | R | R | Oui | Moteur à induction uniquement | ||
1349 | Set | Réactance de magnétisation du moteur à induction | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur à induction uniquement | ||
1345 | Set | Fréquence nominale du moteur à induction | - | - | - | R | R | R | R | Oui | Moteur à induction uniquement | ||
1352 | Set | Vitesse de glissement nominale du moteur à induction | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur à induction uniquement | ||
1351 | Set | Réactance de fuite du rotor du moteur à induction | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur à induction uniquement | ||
1350 | Set | Résistance du rotor du moteur à induction | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur à induction uniquement | ||
1348 | Set | Réactance de fuite du stator du moteur à induction | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur à induction uniquement | ||
1347 | Set | Résistance du stator du moteur à induction | - | - | - | R | R | R | R | Oui | Moteur à induction uniquement | ||
20 | Set | Inhiber l’axe | R | R | R | R | R | R | R | Bouclage de l’automate : V35 | |||
60 | Obtenir | T | Position réelle interpolée | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
101 | Obtenir | T | Position de commande interpolée | - | - | - | - | R | R | - | E | ||
108 | Set | Configuration de positions interpolée | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
59 | Set | T | Durée d'interpolation | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
636 | Obtenir | T | Capacité de l’onduleur | - | - | - | R | R | R | R | Oui | ||
2295 | Set | Limite utilisateur du courant de mise à la terre de l’onduleur | - | - | - | O | O | O | O | V34 | |||
647 | Set | Action de surcharge de l’onduleur | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Énumération facultative | ||
699 | Set | Limite d’utilisateur de surcharge thermique de l’onduleur | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
1338 | Set | Coefficient d’amortissement du moteur linéaire | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur linéaire uniquement | ||
2313 | Set | Interrupteur de limite intégrale du moteur linéaire | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur linéaire uniquement | ||
1336 | Set | Masse du moteur linéaire | - | - | - | - | O | O | O | Oui | Moteur linéaire uniquement | ||
1337 | Set | Vitesse maximale du moteur linéaire | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur linéaire uniquement | ||
1334 | Set | Pas polaire du moteur linéaire | - | - | - | R | R | R | R | Oui | Moteur linéaire uniquement | ||
1335 | Set | Vitesse nominale du moteur linéaire | - | - | - | R | R | R | R | Oui | Moteur linéaire uniquement | ||
203 | Set | Couplage de charge | - | - | - | - | R | R | R | ||||
352 | Set | Rapport d’inertie de charge | - | - | - | - | R | R | R | ||||
801 | Obtenir | T | Estimation d’accélération de l’observateur de charge | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
806 | Set | T | Bande passante de l’observateur de charge | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
805 | Set | Configuration de l’observateur de charge | - | - | - | - | O | O | O | Oui | Énumération facultative | ||
809 | Set | Gain de retour de l’observateur de charge | - | - | - | - | O | O | O | Oui | |||
807 | Set | T | Bande passante de l’intégrateur de l’observateur de charge | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
802 | Obtenir | T | Estimation du couple de l’observateur de charge | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
205 | Set | Rapport de charge | - | - | - | - | R | R | R | ||||
1370 | Set | Type de charge | - | - | C | C | C | C | C | Oui | (R) Configuration de mise à l’échelle du mouvement de l’attribut Automate uniquement définie sur Mise à l’échelle de l’automate ; (O) Attribut Variateur répliqué, configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle du variateur | ||
750 | Set | Contrôle local | O | O | O | O | O | O | O | Oui | Énumération facultative | ||
202 | Set | Réponse en boucle | R | - | - | - | R | R | - | ||||
4 | Set | Instance de mappage | R | R | R | R | R | R | R | ||||
21 | Set | Bits de configuration des entrées maîtres | - | - | R | - | R | R | - | E | |||
102 | Obtenir | T | Décalage maître | - | - | - | R | R | R | - | |||
22 | Set | Bande passante du filtre de position maître (Master Position Filter Bandwidth) | - | - | R | - | R | R | - | E | |||
115 | Set | Accélération maximale | - | - | - | R | R | R | - | ||||
118 | Set | Jerk d'accélération maximale | - | - | - | R | R | R | - | ||||
116 | Set | Décélération maximale | - | - | - | R | R | R | - | ||||
119 | Set | Jerk de décélération maximale | - | - | - | R | R | R | - | ||||
573 | Set | Fréquence maximale | - | - | - | R | - | - | - | Oui | |||
114 | Set | Vitesse maximale | - | - | - | R | R | R | - | ||||
572 | Set | Tension maximale | - | - | - | R | - | - | - | Oui | |||
614 | Set | Contrôle de frein mécanique | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
616 | Set | Retard d’engagement de frein mécanique | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
879 | Set | Courant de relâchement du frein mécanique | - | - | - | O | O | O | O | V38 | |||
615 | Set | Retard de relâchement de frein mécanique | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
10 | Obtenir | Utilisation de la mémoire | R | R | R | R | R | R | R | ||||
9 | Obtenir | Utilisation de la mémoire | R | R | R | R | R | R | R | ||||
159 | Obtenir | T | Bits d’alarme du module | R | R | R | R | R | R | R | |||
5 | Set | Canal du module | R | R | R | R | R | R | R | ||||
6 | Set | Code de classe de module | R | R | R | R | R | R | R | ||||
163 | Obtenir | T | Bits de défaut de module | R | R | R | R | R | R | R | |||
23 | Obtenir | T | Bits d’alarme du mouvement | - | - | R | R | R | R | R | |||
29 | Set | Action d'exception du mouvement | - | - | R | R | R | R | R | ||||
24 | Obtenir | T | Bits de défaut de mouvement | - | - | R | R | R | R | R | |||
79 | Set | Polarité du mouvement | - | - | R | R | R | R | R | Oui | Attribut automate uniquement, Configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle de l’automate ; Attribut Variateur répliqué, configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle du variateur | ||
78 | Set | Résolution de mouvement | - | - | R | R | R | R | R | Oui | Attribut automate uniquement, Configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle de l’automate ; Attribut Variateur répliqué, configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle du variateur | ||
45 | Set | Configuration de mise à l’échelle de mouvement | - | - | R | R | R | R | R | Oui | Mise à l’échelle du variateur uniquement ; Énumération facultative | ||
32 | Obtenir | T | Bits d’état du mouvement | - | - | R | R | R | R | R | |||
77 | Set | Unité de mouvement | - | - | R | R | R | R | R | Oui | Attribut automate uniquement, configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle de l’automate ; attribut Variateur répliqué, Configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle du variateur | ||
635/259 | Obtenir | T | Capacité du moteur | - | - | - | R | R | R | R | Oui | ||
251 | Set | Référence du moteur | R | - | - | - | R | R | R | Oui | (R) Attribut automate uniquement !NV; (O) attribut Variateur répliqué, NV | ||
1313 | Set | Source de données du moteur | - | - | - | R | R | R | R | Oui | Énumération facultative | ||
1314 | Set | Code de dispositif du moteur | - | - | - | R | R | R | R | Oui | R-PM ; R-IM | ||
523/263 | Obtenir | T | Angle électrique du moteur | - | - | - | - | R | R | R | Oui | Moteur PM uniquement | |
1323 | Set | Interrupteur thermique intégral du moteur | - | - | - | O | O | O | O | Oui | O-PM ; O-IM | ||
1324 | Set | Température d’enroulement maximale du moteur | - | - | - | O | O | O | O | Oui | O-PM ; O-IM | ||
2460 | Set | Activation de la fonction Contrôle de stabilité du moteur | - | - | - | - | O | - | O | O | V33 | ||
2461 | Set | Bande passante du filtre de la fonction Contrôle de stabilité du moteur | - | - | - | - | O | - | O | O | V33 | ||
2463 | Set | Gain de fréquence de la fonction Contrôle de stabilité du moteur | - | - | - | - | O | - | O | O | V33 | ||
2462 | Set | Gain de tension de la fonction Contrôle de stabilité du moteur | - | - | - | - | O | - | O | O | V33 | ||
646 | Set | Action de surcharge du moteur | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Énumération facultative | ||
1322 | Set | Limite de surcharge du moteur | - | - | - | O | O | O | O | Oui | O-PM ; O-IM | ||
695 | Set | Limite d’utilisateur de survitesse du moteur | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
694 | Set | Limite de perte de phase du moteur | - | - | - | O | O | O | O | Oui | V26 | ||
1317 | Set | Polarité du moteur | - | - | - | O | O | O | O | Oui | O-PM ; O-IM | ||
1319 | Set | Courant continu nominal du moteur | - | - | - | R | R | R | R | Oui | R-PM ; R-IM | ||
1321 | Set | Puissance de sortie nominale du moteur | - | - | - | C | C | C | C | Oui | O-PM ; R-IM | ||
1320 | Set | Courant de crête nominal du moteur | - | - | - | C | C | C | C | Oui | R-PM ; O-IM | ||
1318 | Set | Tension nominale du moteur | - | - | - | R | R | R | R | Oui | R-PM ; R-IM | ||
1000 | Obtenir | Vitesse de surtension du bus de test de moteur | - | - | - | R | R | R | R | Moteur IPM uniquement, V29 | |||
1001 | Obtenir | Compensation du décalage de commutation de test de moteur | - | - | - | R | R | R | R | Moteur IPM uniquement, V29 | |||
174 | Obtenir | Force contre-électromotrice de test de moteur | - | - | - | R | R | R | R | Moteur PM uniquement | |||
172 | Obtenir | Courant de flux de test de moteur | - | - | - | R | R | R | R | Moteur à induction uniquement | |||
171 | Obtenir | Inductance de test de moteur | - | - | - | R | R | R | R | Moteur à induction ou SPM uniquement | |||
999 | Obtenir | Saturation du flux Ld de test de moteur | - | - | - | R | R | R | R | Moteur IPM uniquement, V29 | |||
997 | Obtenir | Inductance Ld de test de moteur | - | - | - | R | R | R | R | Moteur IPM uniquement, V29 | |||
998 | Obtenir | Saturation du flux Lq de test de moteur | - | - | - | R | R | R | R | Moteur IPM uniquement, V29 | |||
996 | Obtenir | Inductance Lq de test de moteur | - | - | - | R | R | R | R | Moteur IPM uniquement, V29 | |||
170 | Obtenir | Résistance de test de moteur | - | - | - | R | R | R | R | ||||
173 | Obtenir | Vitesse de glissement de test de moteur | - | - | - | R | R | R | R | Moteur à induction uniquement | |||
175 | Obtenir | État du test de moteur | - | - | - | R | R | R | R | ||||
697 | Set | Limite d’utilisateur de surcharge thermique du moteur | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
1315 | Set | Type de moteur | - | - | - | R | R | R | R | Oui | Énumération facultative | ||
2540 | Set | Limite de décalage de retour de tension moteur | O | O | O | V36, bit TAM valide et TAM présent | |||||||
2538 | Set | Mode de décalage de retour de tension moteur | O | O | O | V36, bit TAM valide et TAM présent | |||||||
2537 | Set | Source de retour de tension moteur | O | O | O | V36, bit TAM valide et TAM présent | |||||||
2539 | Set | Seuil de retour de tension moteur | O | O | O | V36, bit TAM valide et TAM présent | |||||||
1316 | Set | Unité de moteur | - | - | - | R | R | R | R | Oui | |||
1325 | Set | Capacité de l’enroulement par rapport à la température ambiante du moteur | - | - | - | O | O | O | O | Oui | O-PM ; O-IM | ||
1326 | Set | Résistance de l’enroulement par rapport à la température ambiante de moteur | - | - | - | O | O | O | O | Oui | O-PM ; O-IM | ||
521 | Obtenir | T | Limite de courant opérationnelle | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Prise en charge de F dans V29 | |
14 | Obtenir | Cibles de l’exécution de la came de sortie | - | - | R | R | R | R | R | E | |||
38 | Obtenir | T | État de verrouillage de came de sortie | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
37 | Obtenir | T | État d’attente de came de sortie | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
36 | Obtenir | T | État de came de sortie | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
39 | Obtenir | T | État de transition de la came de sortie | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
601 | Obtenir | T | Courant de sortie | - | - | - | R | R | R | R | Oui | ||
600 | Obtenir | T | Fréquence de sortie | - | - | - | R | O | O | O | Oui | ||
603 | Obtenir | T | Puissance de sortie | - | - | - | R | R | R | R | Oui | ||
602 | Obtenir | T | Tension de sortie | - | - | - | R | R | R | R | Oui | ||
508 | Set | Limite de surcouple | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
509 | Set | Temps de limite de surcouple | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
1082 | Obtenir | Position réelle du planificateur | - | - | R | R | R | R | R | V30 | |||
1081 | Obtenir | Position de commande du planificateur - Fractionnelle | - | - | - | R | R | R | - | V30 | |||
1080 | Obtenir | Position de commande du planificateur - Entière | - | - | - | R | R | R | - | V30 | |||
1355 | Set | Vitesse étendue permise du moteur PM | - | - | - | - | O | O | O | Oui | Moteur PM uniquement ; V29 | ||
2310 | Set | Saturation de flux du moteur PM | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur SPM uniquement | ||
1343 | Set | Constante de force du moteur PM | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur PM linéaire uniquement | ||
1328 | Set | Inductance du moteur PM | - | - | - | R | R | R | R | Oui | Moteur SPM uniquement, moteurs LT uniquement | ||
2315 | Set | Saturation de flux Ld du moteur PM | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur IPM uniquement, V29 | ||
1354 | Set | Inductance Ld du moteur PM | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur IPM uniquement, V29 | ||
1358 | Set | Vitesse de surtension du bus du moteur PM linéaire | - | - | - | - | O | O | O | Oui | Moteur PM linéaire uniquement ; V29 | ||
1359 | Set | Vitesse étendue maximale du moteur PM linéaire | - | - | - | - | O | O | O | Oui | Moteur PM linéaire uniquement ; V29 | ||
1344 | Set | Constante de tension du moteur PM linéaire | - | - | - | R | R | R | R | Oui | Moteur PM linéaire uniquement | ||
2314 | Set | Saturation de flux Lq du moteur PM | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur IPM uniquement, V29 | ||
1353 | Set | Inductance Lq du moteur PM | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur IPM uniquement, V29 | ||
1342 | Set | Force nominale du moteur PM | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur PM linéaire uniquement | ||
1339 | Set | Couple nominal du moteur PM | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur PM rotatif uniquement | ||
1327 | Set | Résistance du moteur PM | - | - | - | R | R | R | R | Oui | Moteur SPM, IPM, LTS uniquement | ||
1356 | Set | Vitesse de surtension du bus du moteur PM rotatif | - | - | - | - | O | O | O | Oui | Moteur PM rotatif uniquement ; V29 | ||
1357 | Set | Vitesse étendue maximale du moteur PM rotatif | - | - | - | - | O | O | O | Oui | Moteur PM rotatif uniquement ; V29 | ||
1341 | Set | Constante de tension du moteur PM rotatif | - | - | - | R | R | R | R | Oui | Moteur PM rotatif uniquement | ||
1340 | Set | Constante de couple du moteur PM | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur PM rotatif uniquement | ||
436/131 | Obtenir | T | Erreur de position | - | - | - | - | R | - | - | Oui | ||
444/227 | Set | Tolérance d’erreur de position | - | - | - | - | R | - | - | Oui | |||
445 | Set | Temps de tolérance d’erreur de position | - | - | - | - | O | - | - | Oui | |||
1402 | Obtenir | T | Retour de position 1 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E | |
1452 | Obtenir | T | Retour de position 2 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E | |
365 | Obtenir | T | Commande fine de position | - | - | - | - | O | - | - | Oui | ||
442 | Set | T | Bande passante d’intégrateur de position | - | - | - | - | R | - | - | Oui | ||
446 | Set | Contrôle d’intégrateur de position | - | - | - | - | R | - | - | Oui | Mappages de bits facultatives | ||
437 | Obtenir | T | Sortie d’intégrateur de position | - | - | - | - | R | - | - | Oui | ||
447 | Set | Préchargement de l’intégrateur de position | - | - | - | - | O | - | - | Oui | |||
781 | Set | Bande passante du filtre avance-retard de position | - | - | - | - | O | - | - | Oui | |||
782 | Set | Gain du filtre avance-retard de position | - | - | - | - | O | - | - | Oui | |||
443/228 | Set | Tolérance de verrouillage de position | - | - | - | - | R | - | - | Oui | |||
441 | Set | T | Bande passante de la boucle de position | - | - | - | - | R | - | - | Oui | ||
438 | Obtenir | T | Sortie de boucle de position | - | - | - | - | R | - | - | Oui | ||
783 | Set | Fréquence du filtre de réjection de position | - | - | - | - | O | - | - | Oui | |||
432 | Obtenir | T | Référence de position | - | - | - | - | R | - | - | Oui | ||
73 | Set | Dénominateur de la mise à l’échelle de position | - | - | R | R | R | R | R | ||||
72 | Set | Numérateur de la mise à l’échelle de position | - | - | R | R | R | R | R | ||||
197 | Set | Bande passante de l’asservissement de position | - | - | - | - | R | - | - | ||||
431 | Set | T | Ajustement de position | - | - | - | - | R | - | - | Oui | ||
80 | Set | Unités de position | - | - | R | R | R | R | R | ||||
84 | Set | Rebouclage de position | - | - | R | - | R | R | R | Oui | Attribut automate uniquement, configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle de l’automate ; attribut Variateur répliqué, Configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle du variateur ; E | ||
75 | Set | Dénominateur de rebouclage de position | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
74 | Set | Numérateur de rebouclage de position | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
627 | Set | Action de perte d’alimentation | O | O | - | O | O | O | O | Oui | Énumération facultative | ||
628 | Set | Seuil de perte d’alimentation | O | O | - | O | O | O | O | Oui | |||
630 | Set | Temps de perte d’alimentation | O | O | - | O | O | O | O | Oui | |||
117 | Set | Mode d’arrêt programmé | R | R | R | R | R | R | R | ||||
590 | Set | Configuration de vérification. | - | - | - | O | O | O | O | Oui | V26 | ||
376 | Définir* | Accélération de rampe | - | - | - | O | - | O | - | Oui | |||
377 | Définir* | Décélération de rampe | - | - | - | O | - | O | - | Oui | |||
378 | Set | Contrôle du jerk de rampe | - | - | - | O | - | O | - | Oui | |||
375 | Définir* | Vitesse de rampe - Négative | - | - | - | O | - | O | - | Oui | |||
374 | Définir* | Vitesse de rampe - Positive | - | - | - | O | - | O | - | Oui | |||
2092 | Set | Commande de courant réactif | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2107 | Obtenir | T | Erreur de courant réactif | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2119 | Obtenir | T | Retour de courant réactif | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2097 | Set | Limite de taux de courant réactif | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2083 | Obtenir | T | Référence de courant réactif | R | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2084 | Obtenir | T | Référence de courant réactif - Compensé | R | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2105 | Obtenir | T | Référence de courant réactif - Limité | R | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | |
2002 | Set | Contrôle de la puissance réactive | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2073 | Set | Limite de taux de puissance réactive | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
2070 | Set | Point de consigne de puissance réactive | O | - | - | - | - | - | - | Oui | V32 | ||
16 | Obtenir | Tâche de l’événement de registration 1 | - | - | R | R | R | R | R | E | |||
63 | Obtenir* | T | Position du front négatif de registration 1 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E | |
67 | Obtenir* | T | Temps du front négatif de registration 1 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E | |
55 | Obtenir | T | Position de registration 1 | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
62 | Obtenir* | T | Position du front positif de registration 1 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E | |
66 | Obtenir* | T | Temps du front positif de registration 1 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E | |
57 | Obtenir | T | Temps de registration 1 | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
17 | Obtenir | Tâche de l’événement de registration 2 | - | - | R | R | R | R | R | E | |||
65 | Obtenir* | T | Position du front négatif de registration 2 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E | |
69 | Obtenir* | T | Temps du front négatif de registration 2 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E | |
56 | Obtenir | T | Position de registration 2 | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
64 | Obtenir* | T | Position du front positif de registration 2 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E | |
68 | Obtenir* | T | Temps du front positif de registration 2 | - | - | R | - | R | R | R | Oui | E | |
58 | Obtenir | T | Temps de registration 2 | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
356 | Set | Entrées de registration | - | - | R | - | R | R | R | AOP ; E | |||
613/354 | Set | Retard du contact de frein résistif | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur PM uniquement | ||
1333 | Set | Coefficient d’amortissement du moteur rotatif | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur rotatif uniquement | ||
2312 | Set | Déclassement du refroidissement par ventilateur du moteur rotatif | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur rotatif uniquement | ||
2311 | Set | Vitesse du refroidissement par ventilateur du moteur rotatif | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur rotatif uniquement | ||
1330 | Set | Inertie du moteur rotatif | - | - | - | - | O | O | O | Oui | Moteur rotatif uniquement | ||
1332 | Set | Vitesse maximale du moteur rotatif | - | - | - | O | O | O | O | Oui | Moteur rotatif uniquement | ||
1329 | Set | Pôles du moteur rotatif | - | - | - | R | R | R | R | Oui | Moteur rotatif uniquement | ||
1331 | Set | Vitesse nominale du moteur rotatif | - | - | - | R | R | R | R | Oui | Moteur rotatif uniquement | ||
578 | Set | Exécuter la suralimentation | - | - | - | R | - | - | - | Oui | V/Hz basique et Ventilateur/pompe V/H uniquement | ||
766 | Set | Action d’arrêt de sécurité | - | - | - | O | O | O | O | Oui | V31 | ||
767 | Set | Source de l'action d'arrêt de sécurité | - | - | - | O | O | O | O | Oui | V31 | Bouclage de l’automate : V36 | |
765 | Set | Action de retrait de sécurité du couple | - | - | - | O | O | O | O | Oui | V26 ; Énumération facultative | ||
759 | Set | Source de l'action de retrait de sécurité du couple | - | - | - | O | O | O | O | Oui | V31 | Bouclage de l’automate : V36 | |
758 | Set | Action de défaut de sécurité | - | - | O | O | O | O | O | Oui | V32 | ||
70 | Set | Source de la mise à l’échelle | - | - | R | R | R | R | R | ||||
629 | Set | Action de fermeture | O | O | - | O | O | O | O | Oui | Énumération facultative | ||
370 | Set | Vitesse à ignorer 1 | - | - | - | O | - | - | - | Oui | |||
371 | Set | Vitesse à ignorer 2 | - | - | - | O | - | - | - | Oui | |||
372 | Set | Vitesse à ignorer 3 | - | - | - | O | - | - | - | Oui | |||
373 | Set | Zone de vitesses à ignorer | - | - | - | O | - | - | - | Oui | |||
833 | Set | Configuration SLAT | - | - | - | - | - | O | - | Oui | |||
834 | Set | Point de réglage SLAT | - | - | - | - | - | O | - | Oui | |||
835 | Set | Retard de temps SLAT | - | - | - | - | - | O | - | Oui | |||
565 | Obtenir | T | Compensation de glissement | - | - | - | R | - | - | - | Oui | ||
566 | Set | Activation de la compensation de glissement | - | - | - | O | - | - | - | - | Moteur à induction uniquement, V36 | ||
94 | Set | Limite de course logicielle - Négative | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
93 | Set | Limite de course logicielle - Positive | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
92 | Set | Vérification de la limite de course logicielle | - | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
50 | Obtenir | T | Position réelle de démarrage | - | - | R | R | R | R | R | |||
577 | Set | Démarrer la suralimentation | - | - | - | R | - | - | - | Oui | V/Hz basique uniquement | ||
98 | Obtenir | T | Position de commande de démarrage | - | - | - | R | R | R | - | |||
104 | Obtenir | T | Démarrer le décalage maître | - | - | - | R | R | R | - | |||
610 | Set | Action d’arrêt | - | - | - | R | R | R | R | Oui | Énumération facultative | ||
612/338 | Set | Limite de temps d’arrêt | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
611/337 | Set | Couple d’arrêt | - | - | - | - | R | R | R | Oui | |||
49 | Obtenir | T | Position réelle de capture | - | - | R | R | R | R | R | |||
97 | Obtenir | T | Position de commande de capture | - | - | - | R | R | R | - | |||
103 | Obtenir | T | Décalage maître de capture | - | - | - | R | R | R | - | |||
252 | Set | Base de l'accélération du système | - | - | - | - | R | R | R | ||||
169 | Set | Bande passante du système | - | - | - | - | R | R | R | Dérivé – Asservissement BW | |||
2090 | Set | Capacité du système | R | - | - | - | - | - | - | Oui | Contrôle de tension uniquement, V32 | ||
204 | Set | Amortissement du système | - | - | - | - | R | R | R | Dérivé – Amortissement Fact. | |||
496 | Set | T | Inertie du système | - | - | - | - | R | R | O | Oui | ||
916 | Set | Configuration du mode de test | R | R | R | R | R | R | R | Mode de test du dispositif V35 | Bouclage de l’automate : V35 | ||
917 | Set | Activer le mode de test | R | R | R | R | R | R | R | Mode de test du dispositif V35 | Bouclage de l’automate : V35 | ||
555 | Set | Constante de temps intégrale du couple | - | - | - | - | O | O | O | Oui | |||
827 | Set | Bande passante du filtre avance-retard du couple | - | - | - | - | O | O | O | Oui | |||
828 | Set | Gain du filtre avance-retard du couple | - | - | - | - | O | O | O | Oui | |||
505/333 | Set | T | Limite de couple - Négative | - | - | - | - | R | R | R | Oui | ||
504/332 | Set | T | Limite de couple - Positive | - | - | - | - | R | R | R | Oui | ||
554 | Set | Bande passante de la boucle de couple | - | - | - | - | O | O | O | Oui | |||
502 | Set | T | Bande passante de filtre passe-bas de couple | - | - | - | - | O | O | O | Oui | ||
843 | Obtenir | T | Estimation de la bande passante de filtre passe-bas de couple | - | - | - | - | O | O | O | Oui | V26 | |
503 | Set | Fréquence du filtre de réjection de couple | - | - | - | - | O | O | O | Oui | |||
841 | Obtenir | T | Estimation de la fréquence du filtre de réjection de couple | - | - | - | - | O | O | O | Oui | V26 | |
837 | Set | Limite de haute fréquence du filtre de réjection de couple | - | - | - | - | O | O | O | Oui | V26 | ||
838 | Set | Limite de basse fréquence du filtre de réjection de couple | - | - | - | - | O | O | O | Oui | V26 | ||
842 | Obtenir | T | Estimation de l'amplitude du filtre de réjection de couple | - | - | - | - | O | O | O | Oui | V26 | |
839 | Set | Seuil de réglage du filtre de réjection de couple | - | - | - | - | O | O | O | Oui | V26 | ||
232 | Set | Décalage de couple | - | - | - | - | R | R | R | ||||
591 | Set | Courant de preuve de couple | - | - | - | O | O | O | O | Oui | V26 | ||
506 | Set | Limite du taux de couple | - | - | - | - | O | O | O | Oui | |||
492 | Obtenir | T | Référence de couple | - | - | - | - | R | R | R | Oui | ||
493 | Obtenir | T | Référence de couple filtrée | - | - | - | - | R | R | R | Oui | ||
494 | Obtenir | T | Référence de couple limitée | - | - | - | - | R | R | R | Oui | ||
507/334 | Set | Seuil de couple | - | - | - | - | O | O | O | Oui | |||
491 | Set | T | Ajustement de couple | - | - | - | - | R | R | R | Oui | ||
1056 | Set | Capacitance totale du bus c.c. | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
206 | Set | Inertie totale | - | - | - | - | R | R | R | Moteur rotatif uniquement | |||
207 | Set | Masse totale | - | - | - | - | R | R | R | Moteur linéaire uniquement | |||
1371 | Set | Entrée du ratio de transmission | - | - | C | C | C | C | C | Oui | (R) Attribut automate uniquement, configuration de mise à l’échelle du mouvement défini sur Mise à l’échelle de l’automate ; (O) Attribut Variateur répliqué, configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle du variateur | ||
1372 | Set | Sortie du ratio de transmission | - | - | C | C | C | C | C | Oui | (R) Configuration de mise à l’échelle du mouvement de l’attribut Automate uniquement définie sur Mise à l’échelle de l’automate ; (O) Attribut Variateur répliqué, configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle du variateur | ||
71 | Set | Mode de course | - | - | R | R | R | R | R | Oui | Attribut automate uniquement, configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle de l’automate ; attribut Variateur répliqué, Configuration de mise à l’échelle du mouvement définie sur Mise à l’échelle du variateur | ||
76 | Set | Plage de course | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
181 | Obtenir | Régler l’accélération | - | - | - | - | R | R | R | ||||
179 | Obtenir | Régler la durée d’accélération | - | - | - | - | R | R | R | ||||
182 | Obtenir | Régler la décélération | - | - | - | - | R | R | R | ||||
180 | Obtenir | Régler la durée de décélération | - | - | - | - | R | R | R | ||||
187 | Set | Régler la friction | - | - | - | - | R | R | R | ||||
186 | Set | Régler la masse d’inertie | - | - | - | - | R | R | R | ||||
188 | Set | Régler le décalage de charge | - | - | - | - | R | R | R | ||||
178 | Obtenir | Régler l’état | - | - | - | - | R | R | R | ||||
191 | Set | Sens de réglage | - | - | - | - | R | R | R | ||||
190 | Set | Sélection de réglage | - | - | - | - | R | R | R | ||||
194 | Set | Vitesse de réglage | - | - | - | - | R | R | R | ||||
195 | Set | Couple de réglage | - | - | - | - | R | R | R | ||||
193 | Set | Limite de course de réglage | - | - | - | - | R | R | R | ||||
510 | Set | Limite de sous-couple | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
511 | Set | Temps de limite de sous-couple | - | - | - | O | O | O | O | Oui | |||
464/321 | Set | Réduction de vitesse | - | - | - | O | O | O | - | Oui | |||
455/135 | Obtenir | T | Erreur de vitesse | - | - | - | - | R | R | - | Oui | ||
465 | Set | Tolérance d’erreur de vitesse | - | - | - | - | O | O | - | Oui | |||
466 | Set | Temps de tolérance d’erreur de vitesse | - | - | - | - | O | O | - | Oui | |||
454/134 | Obtenir | T | Retour de vitesse | - | - | R | R | R | R | R | Oui | ||
1403 | Obtenir | T | Retour de vitesse 1 | - | - | - | R | - | R | R | E, V34 | ||
1453 | Obtenir | T | Retour de vitesse 2 | - | - | R | - | R | R | R | E, V34 | ||
433 | Obtenir | T | Commande d’anticipation de vitesse | - | - | - | - | R | - | - | Oui | ||
440/215 | Set | T | Gain d’anticipation de vitesse | - | - | - | - | R | - | - | Oui | ||
366 | Obtenir | T | Commande fine de vitesse | - | - | - | - | O | O | - | Oui | ||
462 | Set | T | Bande passante d’intégrateur de vitesse | - | - | - | - | R | R | - | Oui | ||
467 | Set | Contrôle d’intégrateur de vitesse | - | - | - | - | R | R | - | Oui | Mappages de bits facultatives | ||
456 | Obtenir | T | Sortie d’intégrateur de vitesse | - | - | - | - | R | R | - | Oui | ||
468 | Set | Préchargement d’intégrateur de vitesse | - | - | - | - | O | O | - | Oui | |||
474/326 | Set | Limite de vitesse - Négative | - | - | - | O | O | O | - | Oui | |||
473/325 | Set | Limite de vitesse - Positive | - | - | - | O | O | O | - | Oui | |||
458 | Obtenir | T | Source de limite de vitesse | - | - | - | - | O | O | - | Oui | V29 | |
471 | Set | Tolérance de verrouillage de vitesse | - | - | - | O | O | O | - | Oui | |||
461 | Set | T | Bande passante de la boucle de vitesse | - | - | - | - | R | R | - | Oui | ||
457 | Obtenir | T | Sortie de la boucle de vitesse | - | - | - | - | R | R | - | Oui | ||
469 | Set | T | Bande passante de filtre passe-bas de vitesse | - | - | - | - | O | O | - | Oui | ||
790 | Set | Gain d’anticipation négative de la vitesse | - | - | - | - | O | O | - | Oui | |||
231 | Set | Décalage de vitesse | - | - | - | - | R | R | - | ||||
453 | Obtenir | T | Référence de vitesse | - | - | - | R | R | R | - | Oui | ||
198 | Set | Bande passante de l’asservissement de vitesse | - | - | - | - | R | R | - | ||||
472/329 | Set | Fenêtre d’immobilisation de vitesse | - | - | R | R | R | R | R | Oui | |||
470/327 | Set | Seuil de vitesse | - | - | O | O | O | O | O | Oui | |||
451 | Set | T | Ajustement de vitesse | - | - | - | R | R | R | - | Oui | ||
589 | Set | Contrôle de charge verticale | - | - | - | O | O | O | - | Oui | V31 | ||
15 | Obtenir | Tâche d’événement de surveillance | - | - | R | R | R | R | R | E | |||
54 | Obtenir | T | Position de surveillance | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
608 | Set | Vitesse nulle | - | - | - | O | O | O | O | Oui | V26 | ||
609 | Set | Temps de vitesse nulle | - | - | - | O | O | O | O | Oui | V26 |
Fournir une réponse