Instructions de séquence d’équipement
Le tableau énumère les instructions de commande pour les
Equipment Sequence
. Ces instructions peuvent être utilisées dans des routines qui utilisent comme langages de programmation le diagramme à relais et texte structuré. Elles ne peuvent pas être utilisées dans des routines qui utilisent comme langage de programmation le bloc fonctionnel ou le graphe de fonctionnement séquentiel.Instruction | Description | Format de texte structuré |
Attacher à la séquence d'équipement (SATT) | Exige que le programme parent de la routine utilisateur soit le propriétaire de la Equipment Sequence . | SequenceName, Result |
Détacher de la séquence d'équipement (SDET) | Abandonne la propriété d’une Equipment Sequence . | SequenceName |
Commande de séquence d’équipement (SCMD) | Envoie une commande à la Equipment Sequence . | SequenceName, Command, Result |
Échec de suppression de séquence d'équipement (SCLF) | Efface le code de panne d’une Equipment Sequence . | SequenceName |
Outrepassement de séquence d'équipement (SOVR) | Envoie une commande HOLD, STOP ou ABORT à une Equipment Sequence , quelle que soit la propriété. | SequenceName, Command, Result |
Identificateur de séquence d’affectation de séquence d’équipement (SASI) | Attribue une chaîne d’ID à la Equipment Sequence . | SequenceName, Sequence ID, Result |
Fournir une réponse