Inhibition du démarrage standard
Ce tableau définit la liste des inhibitions du démarrage standards, associés à l’attribut Inhibitions de démarrage.
Bit | Condition d'inhibition | Description |
|---|---|---|
0 | -- Réservé -- | Ce bit ne peut pas être utilisé étant donné que le Code d’inhibition du démarrage est défini par le numéro du bit associé et qu’un Code d’inhibition de démarrage égal à 0 signifie qu’aucune condition de défaut n’est présente. |
1 | Entrée d'activation de l'axe | L'entrée d'activation n'est pas active. |
2 | Moteur non configuré | Le moteur associé n’a pas été configuré pour l’utilisation. |
3 | Retour non configuré | Le dispositif de retour associé n’a pas été configuré. Le canal de retour présentant ce défaut est codé dans le sous-code associé de défaut/alarme. |
4 | Commutation non configurée | La fonction de commutation du moteur PM associé n’a pas été configurée pour l’utilisation. |
5 | Retrait sécurisé du couple actif | La fonction de sécurité intégrée Retrait de sécurité du couple est active en fonction du bit Retrait de sécurité du couple actif (bit 3) de l’attribut État de sécurité de l’axe qui est réglé. |
6 | Déchargement du bus du convertisseur | Le bit Déchargement du bus du convertisseur (bit 3) de l'attribut État de contrôle du contrôleur est défini, indiquant que la puissance d'alimentation vers cet axe de variateur a demandé qu'il ne soit pas alimenté à partir du bus c.c. |
7 | Surintensité d’entrée de bus | Le courant d’entrée du bus c.c. dépasse la limite réglée en usine donnée par la limite usine de surintensité de l’entrée de bus. |
8 | Vitesse de glissement non valide | La Vitesse de glissement nominale du moteur à induction configurée est inférieure ou égale à zéro. |
15 | --Réservé-- |
Ce tableau mappe les bits d’inhibition de démarrage standard avec leur nom de balise d’inhibition de démarrage de
Logix Designer
. Les noms des bits Inhibition de démarrage se terminent toujours par un suffixe Inhibition.Bit | Balise |
|---|---|
0 | NA |
1 | AxisEnableInputInhibit |
2 | MotorNotConfiguredInhibit |
3 | FeedbackNotConfiguredInhibit |
4 | CommutationNotConfiguredInhibit |
5 | SafeTorqueOffActiveInhibit |
6 | ConverterBusUnload |
7 | Bus Input Overcurrent Inhibit |
8 | Invalid Slip Speed Inhibit |
Fournir une réponse