Défauts d'initialisation standard

Ce tableau défini la liste des défauts standards associés à l’attribut Défauts d’initialisation.
Descriptions de défaut d'initialisation standard
Bit
Défaut
Description
0
Réservé
Ce bit ne peut pas être utilisé étant donné que le Code de défaut est défini par le numéro du bit de défaut associé et qu’un Code de défaut égal à 0 signifie qu’aucune condition de défaut n’est présente.
1
Défaut de somme de contrôle de blocage de démarrage
Erreur de somme de contrôle ou CRC pour le Blocage de démarrage du dispositif de CIP Motion détecté dans le cadre de l’Auto-test.
2
Défaut de somme de contrôle de blocage principal
Erreur de somme de contrôle ou CRC pour le Blocage principal du dispositif de CIP Motion détecté dans le cadre de l’Auto-test.
3
Défaut de somme de contrôle de mémoire non volatile
Erreur de somme de contrôle ou CRC pour la Mémoire NV du dispositif de CIP Motion détecté dans le cadre de l’Auto-test.
4...31
Réservé
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal