Comparaison entre les attributs d’axe requis et les attributs d’axes en option
Dans les tableaux des attributs, les attributs et les services sont définis comme étant Requis (R) ou Facultatifs (O). Les attributs et les services requis doivent être pris en charge dans la mise en œuvre de l’objet. Les attributs et les services facultatifs peuvent être pris en charge ou non dans la mise en œuvre et sont laissés à la discrétion du fabricant du dispositif.
Pour les Attributs d’instance, la détermination du caractère Requis ou Facultatif d’un attribut ou d’un service donné dépend du code de fonction du dispositif associé.
Mise en œuvre requise
Si un attribut est marqué comme Requis pour un code de fonction d’un dispositif donné, la mise en œuvre de l’automate, notamment la configuration et la programmation du logiciel, prend en charge cet attribut si le dispositif final est destiné à fonctionner dans ce mode. Par exemple, un attribut marqué comme Requis pour un code de fonction de dispositif « V » est pris en charge par tous les automates destinés à servir d’interface avec un dispositif de CIP Motion prenant en charge l’opération Boucle de vitesse.
Dans certains cas, un attribut ou un service peut ne même pas être applicable à un Code de fonction de dispositif. Cette situation est implicite lorsque l’attribut est défini comme n’étant ni Requis ni Facultatifs pour ce code. Les classifications Requis et Facultatif d’un attribut donné peuvent par conséquent être utilisées dans la conception du logiciel de configuration afin de déterminer si l’attribut est applicable et nécessite une entrée de l’utilisateur.
Implémentation conditionnelle
Pour certains attributs, il existe des règles d’implémentation conditionnelle qui s’étendent au-delà du Code de fonctionnement du dispositif. Ces règles sont spécifiées dans la colonne Implémentation conditionnelle du tableau suivant. Dans le tableau suivant, l’attribut Résistance du moteur PM requiert « R » dans l’implémentation si le dispositif prend en charge le contrôle de fréquence, le contrôle de position, le contrôle de la vitesse ou la commande de couple, et s’il prend également en charge les moteurs à aimants permanents, c’est-à-dire, « moteur PM uniquement ». L’attribut N’est Pas applicable « - » pour un convertisseur d’alimentation du bus ou un dispositif de retour uniquement ou un variateur ne prenant pas en charge les moteurs PM.
ID d’attribut | Règle d’accès | Attribut | X | G | N | E | F | P | V | T | Implémentation conditionnelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1327 | Set | PM Motor Resistance | R | - | - | - | R | R | R | R | Moteurs SPM, IPM, LTS uniquement |
Pour obtenir des détails sur la manière de spécifier l’attribut, reportez-vous à la liste des attributs de la catégorie fonctionnelle. Pour cet exemple, la Résistance du moteur PM est un membre de la catégorie Attributs généraux des moteurs à aimant permanent. Le tableau suivant fournit un exemple des détails :
Utilisation | Accès | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
Requis | Set/SSV* | REAL | 0 DB | 0 | - | Ohms |
* Indique que l’attribut ne peut pas être défini tant que la structure d’alimentation du variateur est activée (le bit Activer la structure d’alimentation de l’État interne de l’axe CIP est vrai). | ||||||
Lorsque vous examinez les tableaux pour rechercher un attribut, n’oubliez pas que les attributs Propre à ce fournisseur, les énumérations des attributs et les bits sont par définition de type Facultatif. Les attributs dont les énumérations ou les mappages de bits sont de type Facultatif sont désignés ainsi dans la colonne Implémentation conditionnelle. Vous trouverez des détails sur la prise en charge de type Facultatif et Requis pour les énumérations ou les bits individuels de ces attributs dans les tableaux détaillés de comportement des attributs.
Le logiciel interroge le profil de variateur spécifique, le Profil complémentaire (AOP), afin de déterminer si les attributs de type Facultatif du tableau sont pris en charge. Les attributs repérés avec la mention AOP dans la colonne Implémentation conditionnelle possèdent des sémantiques avec un comportement facultatif supplémentaire, spécifique au variateur, qui est interrogé.
Si la colonne implémentation conditionnelle indique « Dérivé », cela signifie que la valeur d’un attribut est déterminée (dérivée) par l’automate en fonction de la valeur d’un autre attribut. Dans ce cas, l’attribut actuel suit les règles d’implémentation conditionnelle de l’attribut à partir duquel il est dérivé. Il n’est pas nécessaire de télécharger les attributs dérivés sur l’automate, mais ils doivent être pris en charge en configurant les bits appropriés dans l’attribut Bits de mise à jour des attributs du variateur défini, le cas échéant.
Clé d’implémentation conditionnelle
Le tableau suivant identifie les abréviations principales utilisées dans la colonne conditionnel des tableaux d’attributs et fournit une description de la condition qu’elle représente.
Clé | Description |
|---|---|
AOP | Profil complémentaire. Composant Logix Designer pouvant être installé séparément et utilisé pour configurer un ou plusieurs modules. |
Co | Attribut Automate uniquement (attribut d’automate qui ne réside que sur l’automate) |
CScale | La Configuration de mise à l’échelle du mouvement est définie sur Mise à l’échelle de l’automate |
Derived | Les règles d’implémentation suivent un autre attribut |
Drive Scaling | Le dispositif variateur prend en charge la fonctionnalité de mise à l’échelle du variateur |
Dr | Attribut répliqué du variateur (attribut de l’automate qui est répliqué dans le variateur) |
DScale | La Configuration de mise à l’échelle du mouvement est définie sur Mise à l’échelle du variateur |
DSL | Hiperface DSL (type de retour) |
E | Contrôle basé sur codeur, un dispositif de retour est présent |
!E | Contrôle sans codeur ou sans capteur, aucun dispositif de retour n’est présent |
ED | EnDat 2.1 et EnDat 2.2 (type de retour) |
HI | Hiperface (type de retour) |
IM | Moteur à induction rotatif ou linéaire (type de moteur) |
IPM | Moteur à aimants permanents intérieurs rotatif ou linéaire (type de moteur) |
Linear Absolute | Unité de retour - compteur ; Méthode de retour et de démarrage - absolue |
Linear Motor | Moteur PM linéaire ou moteur à induction linéaire (type de moteur) |
LDT | LDT ou Transducteur de déplacement linéaire (type de retour) |
LT | Mover ou section de suivi linéaire (types de moteur) |
LTM | Mover de suivi linéaire (type de moteur) |
LTS | Mover ou section de suivi linéaire (types de moteur) |
NK | Nikon (type de retour) |
NV | Moteur NV ou variateur NV (sources de données de moteur) |
O-Bits | Bits facultatifs associés à l’attribut de bits mappés |
O-Enum | Énumérations facultatives associées à l’attribut |
PM | Moteur à aimant rotatif ou linéaire permanent (SPM, IPM, LTS, LTM) (type de moteur) |
Rotary Absolute | Unité de retour - rev ; méthode de retour et de démarrage - absolue |
Rotary Motor | Moteur PM rotatif ou moteur à induction rotatif (type de moteur) |
RS | Résolveur (type de retour) |
Safety only | Applicable uniquement aux dispositifs de sécurité de mouvement CIP |
SC | Sinus/Cosinus (type de retour) |
SL | Stahl SSI (type de retour) |
SPM | Moteur à aimants permanents intérieurs en surface rotatif ou linéaire (type de moteur) |
SS | SSI (type de retour) |
TG | Tamagawa (type de retour) |
TM | Mover de suivi (type de retour) |
TP | Parallèle numérique (type de retour) |
TS | Section de suivi (type de retour) |
TT | AqB numérique (type de retour) |
Fournir une réponse