Formulaire de tableur

Le tableau suivant présente les colonnes du formulaire de tableur.
Colonnes
Descriptions
Serveur
Serveur IHM contenant l'élément. Cette colonne s'affiche uniquement avec les applications distribuées en réseau.
Type du composant
Type auquel appartient le composant.
Nom du composant
Nom attribué au composant par le concepteur de l'application.
Emplacement
Chemin d'accès au sein de l'objet.
Référence
Valeur de l'élément.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal