Rechercher un point ou une chaîne de texte à l'aide du formulaire de référence croisée
Utilisez le formulaire de
référence croisée
afin de rechercher des points ou des chaînes de texte, puis pour afficher les résultats dans un tableur.
CONSEIL:
La recherche d'un point renvoie également des chaînes de texte figurant dans d'autres composants et qui font référence à ce point.
Pour rechercher un point ou une chaîne de texte à l'aide du formulaire de référence croisée
- Ouvrez le formulaire de référence croisée.Dans la barre d'outils, cliquez sur
ou sélectionnez Référence croiséedans le menu Outils. - Saisissez la chaîne de texte dans Rechercher quoi ou identifiez le point à rechercher.
- Cliquez sur le bouton Parcourir (
) en regard de Rechercher quoi. - Dans la fenêtreNavigateur de points, accédez au dossier approprié dans le volet de gauche, puis sélectionnez le point dans le volet de droite.
- Cliquez surOKpour enregistrer la sélection et fermer le navigateur.
Vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas située dans ce champ pour effectuer une sélection dans des recherches précédentes. - Si nécessaire, identifiez le type des composants de produit à rechercher dans Rechercher dans.
- Cliquez sur le bouton Parcourir (
) en regard de Rechercher dans. - Dans la boîte de dialogueRechercher dans, sélectionnez les types de composants de produit dans lesquels effectuer la recherche.
- Cliquez surOKpour enregistrer la sélection et fermer la boîte de dialogue.
Par défaut, tous les composants sont sélectionnés. - Si vous utilisez une application distribuée par réseau, identifiez les serveurs IHM de la recherche dans Rechercher où.
- Cliquez sur le bouton Parcourir (
) en regard de Rechercher où. - Dans la boîte de dialogue Rechercher où, sélectionnez les serveurs IHM spécifiques dans lesquels effectuer la recherche.
- Cliquez surOKpour enregistrer la sélection et fermer la boîte de dialogue.
Par défaut, tous les serveurs sont sélectionnés. - Cliquez surRechercherpour afficher tous les éléments trouvés dans un formulaire de tableur.
Fournir une réponse