Afficher les informations sur le composant

Utilisez le volet de gauche de la fenêtre principale de la Documentation d'application pour choisir le ou les composants pour lesquels vous souhaitez obtenir plus d'informations. Vous pouvez ensuite afficher les informations pour le ou les composant(s) sélectionné(s).
Pour afficher les informations d'un composant
  1. Ouvrez le dossier dans lequel se trouve le composant.
  2. Cliquez sur un composant pour l'afficher. Le contenu du composant sélectionné s'affiche dans le volet de droite.
    CONSEIL:
    Lorsque vous mettez en surbrillance le composant sélectionné, le contenu s'affiche dans le volet de droite. Le composant mis en surbrillance est également désigné comme étant le composant actuel.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal