Ouvrir une application FactoryTalk View existante

Lorsque vous démarrez la Documentation d'application pour la première fois, aucune application n'est sélectionnée. Les barres de titre et de menu apparaissent en haut de l'écran et la barre d'état en bas ; la boîte de dialogue
Sélection de l'application
apparaît au milieu.
Pour ouvrir une application
FactoryTalk View
existante
  1. Si la boîte de dialogue
    Sélection de l'application
    n'est pas ouverte, accédez au menu
    Fichier
    et sélectionnez l'option
    Ouvrir une application
    ou cliquez sur le bouton
    Ouvrir
    de la barre d'outils.
  2. Dans la liste des applications disponibles, sélectionnez l'application que vous souhaitez ouvrir.
  3. Sélectionnez la langue d'affichage de l'application dans la liste des langues disponibles pour l'application sélectionnée.
  4. Cliquez sur
    OK
    .
    CONSEIL:
    Vous pouvez également ouvrir une application
    FactoryTalk View
    existante à partir du menu
    Fichier
    en sélectionnant le nom du fichier d'application dans la liste des
    Applications récentes
    .
    Si vous avez restauré une application à l'aide du Gestionnaire d'applications, il se peut que la Documentation de l'application ne puisse pas détecter l'application restaurée ni la sélectionner pour la documentation. Pour éviter ce problème, ouvrez l'application restaurée dans FactoryTalk View Studio avant de l'ouvrir dans la Documentation de l'application.
Après avoir ouvert l'application, vous pouvez parcourir, exporter ou imprimer son contenu.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal