Exporter les informations de l'application avec des commandes

Vous pouvez également utiliser des commandes pour exporter les informations de l'application, y compris tous les serveurs et composants.
CONSEIL:
l'exportation des informations de l'application avec des commandes est prise en charge uniquement pour FactoryTalk View Site Edition.
Dans la fenêtre d'invite de commandes, entrez les commandes avec la syntaxe suivante :
"FactoryTalk View SE Application Documenter.exe" applicationName applicationType filePath [/L Language ID] [/U username] [/P password]
Le tableau suivant identifie les paramètres de ligne de commande de l'exportation. Les paramètres de ligne de commande ne sont pas sensibles à la casse. Toutefois, si une valeur spécifiée comprend un espace, assurez-vous de mettre cette valeur entre guillemets (par exemple, "valeur avec espaces").
Paramètre
Description
applicationName
Spécifie l'application FactoryTalk View Site Edition contenant les projets IHM dans lesquels les composants seront exportés.
Ce paramètre est obligatoire.
applicationType
Spécifie le type d'application Distribué par réseau, Poste de réseau ou Poste local avec les paramètres suivants, respectivement :
Distribué
,
Poste
et
Local
.
Ce paramètre est obligatoire.
filePath
Spécifie le chemin d'enregistrement des fichiers exportés.
Ce paramètre est obligatoire.
/L
Spécifie la langue de l'application exportée avec un identificateur de langue. L'identificateur de langue ou l'ID de langue correspond au code RFC1766. Par exemple, le code RFC1766 pour l'anglais américain est en-US. Pour obtenir une liste complète des identificateurs de langue, consultez
Identificateurs de langue
dans l'aide de
FactoryTalk View SE
.
Ce paramètre est facultatif. S'il est omis, la langue par défaut de l'application est utilisée pour l'exportation.
/U
Spécifie le nom d'utilisateur de connexion.
Ce paramètre est facultatif. S'il est omis, l'utilisateur de connexion Windows actuel est utilisé pour l'exportation.
/P
Spécifie le mot de passe du nom d'utilisateur de connexion.
Ce paramètre est facultatif.

Exemple

"FactoryTalk View SE Application Documenter.exe" FTViewDemo Distributed "C:\Export files" /L en-US /U ftuser /P Pwd12345
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal