Certaines données n'apparaissent pas sur la tendance lors du défilement.
Problème
Les données situées en dehors de la zone d'affichage du graphique de tendances sont perdues. Lorsque vous faites défiler en avant ou en arrière, certaines données manquent.
Cause
L'objet tendance enregistre un nombre limité de points de données en plus de ceux affichés. Vous pouvez configurer le nombre de données supplémentaires enregistrées dans la mémoire tampon.
Solution
Dans l’onglet Affichage, configurez l’option
Mémoire tampon pour les données supplémentaires
pour augmenter le nombre d’enregistrements par traceur.Fournir une réponse