Certains points de données n'apparaissent pas sur la tendance
Problème
Certaines transitions sont ignorées et les points de données correspondants n'apparaissent pas sur la tendance.
Cause
L'objet tendance doit être analysé et mis à jour périodiquement, et non après avoir été modifié. Par exemple, si les valeurs des données changent chaque seconde mais que la
Fréquence de mise à jour
n'a lieu qu'une fois par minute, certaines modifications ne sont pas prises en compte.Solution
Dans l’onglet Général, définissez le mode de mise à jour du graphique sur
Sur modification
ou augmentez la vitesse de la Fréquence de mise à jour
.Fournir une réponse