Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés d'objet tendance

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés de l'objet tendance
.
Options
Descriptions
Style du graphique
Indique le style de traçage du graphique. Les valeurs d'un graphique de tendances sont tracées en fonction du temps (standard) ou d'un traceur donné (tracé XY).
Standard
Sélectionnez cette option pour que chaque traceur soit effectué en fonction du temps dans un graphique à lignes standard.
Tracé XY
Sélectionnez cette option pour que chaque tracé soit effectué en fonction d'un traceur donné, utilisé en tant qu'axe X.
Si vous sélectionnez cette option, choisissez un
Traceur de l'axe X
dans la case correspondante.
Traceur de l'axe X
Spécifiez le traceur à utiliser en tant qu'axe X dans un graphique en courbes.
Mode de mise à jour du graphique
Spécifiez à quelle fréquence le graphique doit être mis à jour avec de nouvelles données.
Automatique
Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la tendance soit mise à jour automatiquement à des intervalles réguliers.
Fréquence de mise à jour
En mode
Automatique
, la
fréquence de mise à jour
contrôle la fréquence à laquelle la tendance reçoit des données.
La
fréquence de mise à jour
oscille entre 50 millisecondes et 596 heures.
Sur modification
Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la tendance soit mise à jour après chaque modification des valeurs de données.
Ce mode est particulièrement approprié lorsque les données changent rapidement.
En mode
Sur modification
, la tendance est mise à jour avec des données en temps réel lorsqu'un certain nombre de données sont modifiées ou après un intervalle déterminé.
Impulsion
Spécifiez l'intervalle maximal, en millisecondes, entre chaque mise à jour d'un graphique consécutive à une modification. Si la valeur d'un traceur n'a pas changé au cours de l'intervalle déterminé, le graphique affiche la valeur actuelle.
Définissez la fréquence d'impulsion sur 0 pour la désactiver.
Zone morte
Indique un pourcentage, compris entre 0 % et 100 % de la valeur réelle, en fonction duquel la valeur doit changer avant que le graphique n'affiche la valeur suivante.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal