Les valeurs de la plage du graphique des tendances sont inattendues
Problème
La plage des valeurs affichées sur le graphique des tendances n'est pas celle prévue. Par exemple, les valeurs minimale et maximale du traceur sont 1 et 100, mais le graphique affiche une plage allant de -50 à 50.
Cause
L'objet tendance offre plusieurs options de plage, contrôlées par les options configurées dans l'onglet Axe Y. Il arrive que les valeurs minimale et maximale du traceur soient en dehors de la plage spécifiée ou de l'échelle indiquée dans l'onglet
Axe Y
.Solutions possibles
Dans l'onglet
Axe Y
, vérifiez ce qui suit :- Quelle optionValeurs minimum/maximumest sélectionnée.
- Quelle option d'échelleest sélectionnée.
Fournir une réponse