Causes des erreurs d'exécution des fichiers paramètre

Lors de l'exécution, l'application enregistre les erreurs relatives aux fichiers paramètre dans les diagnostics dans les cas suivants :
  • Le fichier paramètre déterminé pour un affichage graphique est manquant.
  • L'espace réservé de point dans le fichier paramètre n'apparaît pas dans l'affichage graphique.
  • Le point ou dossier spécifié dans le fichier paramètre n'existe pas.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal