Utiliser la boîte de dialogue Modifier l'abonnement au groupe

Utilisez la boîte de dialogue
Modifier l'abonnement au groupe
pour modifier l'abonnement d'un utilisateur ou d'un groupe au moment de l'exécution.
Pour modifier l'abonnement d'un utilisateur ou d'un groupe lors de l'exécution
  1. Cliquez sur le bouton
    Modifier l'abonnement au groupe
    pour ouvrir la boîte de dialogue
    Modifier l'abonnement au groupe
    .
  2. Cliquez sur le bouton
    Sélectionner un utilisateur/groupe
    pour ouvrir la boîte de dialogue
    Sélection d'utilisateur ou de groupe
    .
  3. Cliquez sur
    Type
    pour sélectionner
    Utilisateur FactoryTalk
    ,
    Utilisateur lié à Windows
    ou
    Groupe d'utilisateurs lié à Windows
    .
  4. Dans le champ
    Sélectionner un utilisateur ou un groupe
    , utilisez
    Haut
    ou
    Bas
    pour sélectionner un utilisateur ou un groupe.
  5. Cliquez sur le bouton
    Sélectionner
    ou appuyez sur la touche
    Entrée
    Enter symbol du clavier externe pour sélectionner l'utilisateur ou le groupe.
    CONSEIL:
    La boîte de dialogue
    Sélection d'utilisateur ou de groupe
    n'affiche que les groupes et les utilisateurs déjà configurés dans
    FactoryTalk Directory
    et intégrés à l'application.
  6. Cliquez sur
    Groupe FactoryTalk
    pour ouvrir la boîte de dialogue
    Sélection de groupe FactoryTalk
    .
  7. Dans la boîte de dialogue
    Sélectionner un groupe
    , sélectionnez un groupe et cliquez sur
    Sélectionner
    .
    • Pour ajouter l’utilisateur ou le groupe sélectionné au groupe
      FactoryTalk
      sélectionné, cliquez sur
      Ajouter au groupe
      .
    • Pour supprimer l’utilisateur ou le groupe sélectionné du groupe
      FactoryTalk
      , cliquez sur
      Supprimer du groupe
      .
      CONSEIL:
      • Lorsqu'un utilisateur est ajouté à un groupe, il hérite des codes de sécurité A-P du groupe.
      • Si un utilisateur est supprimé d'un groupe, les codes de sécurité A-P du groupe ne lui sont plus attribués.
      • Si un utilisateur est membre de plusieurs groupes,
        • L'utilisateur hérite des codes de sécurité A-P partagés par les différents groupes dont il est membre. Par exemple, si un utilisateur appartient aux groupes 1 et 2, que le groupe 1 est doté des codes de sécurité A, B et C et que le groupe 2 est doté des codes de sécurité B, C et D, l'utilisateur hérite uniquement des codes de sécurité B et C.
        • Si l'utilisateur est supprimé de l'un des groupes, il reste membre des autres groupes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal