Créer un bouton Modifier l’abonnement au groupe

Créez un bouton
Modifier l’abonnement au groupe
pour permettre à l’administrateur de modifier l’abonnement d’un utilisateur
FactoryTalk
, un utilisateur lié à Windows ou un groupe lié à Windows dans l’application en cours d’exécution.
Pour créer un bouton Modifier l'abonnement au groupe
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Gestion des utilisateurs > Modifier l'abonnement au groupe
    ou faites glisser Modify Group Membership depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect du bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal