Utiliser la boîte de dialogue Activer le compte utilisateur
Utilisez la boîte de dialogue
Activer le compte utilisateur
pour permettre à un compte utilisateur de se connecter au système au moment de l'exécution.Pour activer un compte utilisateur lors de l'exécution
- Cliquez sur le boutonActiver l'utilisateurpour ouvrir la boîte de dialogueActiver le compte utilisateur.
- Cliquez sur le boutonSélectionner l'utilisateurpour ouvrir la boîte de dialogueSélection d'utilisateur FactoryTalk.
- Dans le champSélectionner l'utilisateur, sélectionnez un compte à l'aide de la toucheHautouBas.
- Cliquez sur le boutonSélectionnerou appuyez sur la toucheEntrée
du clavier externe pour sélectionner le compte utilisateur. - Cliquez sur le boutonActiverou appuyez sur la toucheEntrée
du clavier externe pour activer le compte utilisateur sélectionné.
L’état de l’opération s’affiche dans la case
Résultat
.
CONSEIL:
Vous ne pouvez pas utiliser le bouton
Activer l'utilisateur
pour activer un utilisateur lié à Windows. Seul un administrateur de domaine Windows peut activer un utilisateur lié à Windows depuis un ordinateur du domaine.Fournir une réponse