Créer un bouton Activer l’utilisateur

Créez un bouton
Activer l'utilisateur
pour permettre à l’administrateur d’activer un compte utilisateur
FactoryTalk
désactivé dans l’application en cours d’exécution.
Pour créer un bouton Activer l'utilisateur
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Gestion des utilisateurs > Activer l'utilisateur
    ou faites glisser Enable User depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect du bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal