Utiliser la boîte de dialogue Ajouter un compte utilisateur/de groupe
Utilisez la boîte de dialogue
Ajouter un compte utilisateur/de groupe
pour ajouter un utilisateur ou un groupe au système lors de l'exécution.Pour ajouter un utilisateur de sécurité
FactoryTalk
, un utilisateur lié à Windows ou un groupe lié à Windows au système au moment de l'exécution- Cliquez sur le boutonAjouter un utilisateur/groupepour ouvrir la boîte de dialogueAjouter un compte utilisateur/de groupe.
- Ajouter un :
- utilisateurFactoryTalk SecurityVous devrez peut-être ajouter un utilisateurFactoryTalk Securityà votre système.Pour ajouter un utilisateurFactoryTalk Security
- Cliquez surTypepour sélectionnerUtilisateur FactoryTalk Security.
- Tapez le nom d'utilisateur dans la zoneNom. Ce nom ne respecte pas la casse des caractères.
- Tapez le mot de passe d'utilisateur dans la zoneMot de passe. Le mot de passe tient compte de la casse des caractères.
- Tapez le mot de passe d'utilisateur de nouveau dans la zoneConfirmer le mot de passe.
- Si nécessaire, cliquez sur le boutonAvancépour définir les options suivantes, puis cliquez surOK. Les paramètres avancés sont définis surNonpar défaut.
- L'utilisateur doit changer de mot de passe à sa prochaine connexion.
- L'utilisateur ne peut pas modifier le mot de passe.
- Le mot de passe n'expire jamais.
- Le compte est désactivé.CONSEIL:Pour plus d'informations sur les paramètres de sécurité d'exécution, reportez-vous à la section « Utilisation de l'éditeur Runtime Security » dans leGuide de l'utilisateur de.FactoryTalk View MEPour plus d'informations sur les paramètres de politique des comptes, reportez-vous à la section dédiée à la configuration des politiques de sécurité dans l'aide deFactoryTalk.
- ou un utilisateur lié à Windows ou un groupe lié à WindowsVous devrez peut-être ajouter un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs lié à Windows à votre système.Pour ajouter un utilisateur lié à Windows ou un groupe d'utilisateurs liés à Windows
- Cliquez surTypepour sélectionnerUtilisateur lié à WindowsouGroupe d'utilisateurs liés à Windows.CONSEIL:Lorsque vous ajoutez un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs lié à Windows, le système vérifie que l'utilisateur ou le groupe fait partie des comptes utilisateurs Windows. Si l'utilisateur ou le groupe ne fait pas partie des comptes utilisateurs Windows, il ne peut pas être ajouté.
- Tapez le nom d'utilisateur ou de groupe dans la zoneNom. Ce nom ne respecte pas la casse des caractères.CONSEIL:Les terminauxPanelView Plus 6etPanelView Plus 7imposent un seuil de cinq minutes lors de l'ajout d'un utilisateur ou groupe d'utilisateurs lié à Windows.
- Lorsque vous ajoutez un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs lié à Windows pour la première fois, une fenêtre vous invite à entrer un nom d'utilisateur autorisé et un mot de passe.
- Au cours des cinq minutes suivant l'ajout d'un utilisateur ou d'un groupe d'utilisateurs liés à Windows, vous pouvez ajouter un autre utilisateur ou groupe lié à Windows sans entrer de nom d'utilisateur autorisé ou mot de passe.
- Au-delà de ce délai, une fenêtre vous invite à entrer à nouveau un nom d'utilisateur autorisé et un mot de passe avant que vous puissiez ajouter un autre utilisateur ou groupe lié à Windows.
- Appuyez sur le boutonAjouterouEntréesur le clavier externe ou sur le clavier de chaînes en incrustation.
L’état de l’opération s’affiche dans la case
Résultat
.
CONSEIL:
- Si l'application est exécutée sur un ordinateur dépourvu de clavier externe et de clavier numérique, appuyez sur les boutonsNom,Mot de passeetConfirmer le mot de passepour ouvrir le clavier de chaînes en incrustation.
- Quand un nouvel utilisateur est ajouté, il n'appartient à aucun groupe d'utilisateurs et aucun code de sécurité d'exécution ne lui est octroyé. Tant qu'il n'est pas transféré vers un groupe existant configuré avec un ou plusieurs codes de sécurité d'exécution, l'utilisateur ne peut pas se connecter au système.
Fournir une réponse