Créer un bouton Ajouter un utilisateur/groupe

Créez un bouton
Ajouter un utilisateur/groupe
pour permettre à l’administrateur d’ajouter à l'application en cours d'exécution un utilisateur
FactoryTalk
, un utilisateur lié à Windows ou un groupe lié à Windows.
Pour créer un bouton Ajouter un utilisateur/groupe
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Gestion des utilisateurs > Ajouter un utilisateur/groupe
    ou faites glisser Add User/Group depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect du bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal