Sélecteur d'étiquette de déclencheur
Le Sélecteur d'étiquette de déclencheur répertorie toutes les étiquettes définies dans l'Éditeur de configuration des alarmes.
Cochez la case de chaque étiquette de déclencheur dont vous voulez afficher l'alarme dans la liste des alarmes, le bandeau d'alarme ou l'objet de liste d'état des alarmes, ou pour laquelle vous souhaitez qu'un bouton d'alarme agisse.
FactoryTalk View ME
5.00.00 et versions ultérieures prennent en charge les déclencheurs d'alarme en plusieurs langues. Lorsque vous créez un déclencheur d'alarme, son nom est dans la langue actuelle de l'application. Quand un objet graphique tel que la liste des alarmes filtre les alarmes en fonction du nom de déclencheur, le Sélecteur d'étiquette de déclencheur affiche le nom du déclencheur dans la langue par défaut de l'application. Si le nom du déclencheur n'a pas été configuré dans la langue par défaut, un point d'interrogation (?) s'affiche à sa place. Pour corriger l'affichage, importez les étiquettes de déclencheurs pour la langue par défaut.Si vous modifiez la langue par défaut, vous devez à nouveau spécifier les étiquettes de déclencheurs pour chaque objet graphique qui sert de déclencheur de filtre, en utilisant les noms des étiquettes de déclencheurs dans la nouvelle langue par défaut.
Fournir une réponse