Causes des erreurs d'exécution des alarmes

Lors de l’exécution, l’application enregistre dans la liste des diagnostics une erreur concernant les alarmes si :
  • La valeur d’une expression ou point de connexion de déclenchement est une chaîne.
  • Message sur point
    est défini sur
    Vrai
    , mais aucun point n’a été attribué.
  • la connexion du message est attribuée à un point analogique ou binaire et le message d’alarme en cours de rédaction contient des caractères non numériques.
  • La connexion du message est attribuée à un point analogique et le message en cours de rédaction est une valeur numérique en dehors de la plage maximale/minimale du point.
  • La connexion du message est attribuée à un point binaire et le message en cours de rédaction est une valeur numérique différente de 0 ou 1.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal