A propos des alarmes

Une alarme se déclenche lorsqu'un dysfonctionnement se produit ou est sur le point de se produire. Les alarmes peuvent signaler qu'un périphérique ou processus a cessé de fonctionner dans des limites acceptables prédéfinies et indiquer une panne, une usure ou le dysfonctionnement d'un processus. Les alarmes servent également à signaler l'imminence d'une condition dangereuse.
Les alarmes constituent une partie importante de la plupart des applications de contrôle d'usine, car les opérateurs doivent être immédiatement avertis en cas d'incident. Il est également très important de conserver un enregistrement des alarmes indiquant si elles ont donné lieu à un accusé de réception.
Les alarmes permettent d'avertir l'opérateur lorsqu'une situation nécessitant une attention immédiate se produit. Lorsqu'une condition d'alarme se produit, l'application peut ouvrir un affichage graphique d'alarme, désactiver le signal sonore, envoyer un message à l'imprimante ou à un affichage, envoyer la valeur de déclenchement de l'alarme dans la source des données, ou effectuer une combinaison de ces différentes actions. Toutes les alarmes déclenchées de l'application sont consignées dans l'historique des alarmes.
Affichage d'alarmes
Les alarmes peuvent être affichées dans les objets graphiques suivants :
  • Liste des alarmes
  • bannière d'alarme
  • Liste d'état des alarmes
Génération d'alarmes
Dans l’Éditeur de configuration des alarmes, définissez un point en tant que déclencheur et donnez-lui une valeur de déclenchement. Définissez également un message à afficher lorsque la valeur de déclenchement est définie.
Configurez la source de données, ainsi lorsqu'un événement particulier se produit, la valeur dans le point prend la valeur de déclenchement.
A titre d'exemple, vous pouvez configurer un point comme déclencheur de message d'alarme avec une valeur de déclenchement de 10, pour le message d'alarme
Débordement du réservoir imminent.
Configurez la source des données pour surveiller le niveau du réservoir. Lorsque le niveau est supérieur à 99 pour cent de la capacité du réservoir, la source de données définit la connexion de déclenchement de l'alarme sur 10 et le message est envoyé à l'opérateur.
Conservation des messages d'alarme
Dès le démarrage du projet, l'application commence à surveiller les connexions de déclenchement des conditions d'alarme. En cas d'alarme, l'application ajoute le message associé à la liste d'alarmes. La liste est enregistrée (consignée dans l'historique des alarmes) 30 secondes après le déclenchement ou l'accusé de réception d'une alarme. La liste d'alarmes est conservée quand une application est redémarrée suite à un arrêt ou à une coupure de courant. Cependant, les alarmes déclenchées ou ayant fait l'objet d'un accusé de réception moins de 30 secondes avant la coupure de courant ne seront pas consignées dans l'historique des alarmes. Lorsqu'une nouvelle version de l'application est exécutée sur l'ordinateur, la liste d'alarmes de l'ancienne version est supprimée.
Si l'objet Liste d'alarmes est configuré pour afficher uniquement les alarmes sans accusé de réception, les autres alarmes (ayant fait l'objet d'un accusé réception) ne sont pas affichées mais elles sont conservées en mémoire.
CONSEIL:
  • Pour enregistrer les alarmes de façon permanente, configurez les messages d'alarme à imprimer dans l'onglet
    Messages
    de l'
    Editeur de configuration des alarmes
    .
  • Vous pouvez supprimer le fichier du journal des alarmes à partir de l'ordinateur d'exécution lors du démarrage du projet.
Configuration des alarmes
Utilisez les éditeurs suivants pour configurer des alarmes :
  • Configuration des alarmes
    - permet de configurer les déclencheurs d'alarmes (les points à surveiller), de définir les messages d'alarme et leurs valeurs de déclenchement ainsi que d'indiquer la fenêtre d'alarme à afficher.
  • Démarrage
    - pour activer le suivi des alarmes, cochez la case
    Alarmes
    .
  • Affichage graphique
    (facultatif) – permet de modifier l'affichage [ALARME] par défaut ou de créer votre propre affichage graphique des alarmes. A titre d'exemple, si vous n'utilisez pas de signal sonore, modifiez l'affichage par défaut pour supprimer le bouton
    Eteindre le signal des alarmes
    .
Accusé de réception des alarmes
Lorsqu'un opérateur appuie sur le bouton
Accuser réception de l'alarme
ou
Entrée
, ou encore sur la touche
Entrée
du clavier ou du pavé numérique de l'ordinateur, l'alarme sélectionnée fait l'objet d'un accusé de réception et le signal sonore de l'alarme, le cas échéant, est éteint.
Lors de l'accusé de réception d'une alarme :
  • Si elle est affectée, la connexion Acc. Réc. est définie sur la valeur de déclenchement de l'alarme dans la source des données. Cette valeur est conservée tant que l'opérateur maintient le bouton enfoncé ou pendant le temps d'attente de notification défini, l'opération la plus longue prenant le pas sur l'autre. Affectez une connexion Acc. Réc. et indiquez le temps d'attente dans l'
    Editeur de configuration des alarmes
    .
    Pendant le temps d'attente, si l'opérateur accuse réception d'une nouvelle instance de la même alarme, le nouvel accusé de réception n'est pas pris en compte.
  • Lorsqu'une alarme fait l'objet d'un accusé de réception, elle est supprimée de la liste uniquement si elle ne correspond plus aux conditions d'alarme sélectionnées pour la liste, telles que définies dans l'onglet
    Affichage
    ou dans l'onglet
    Connexions
    (si affecté). Ceci signifie qu'une alarme qui n'est plus en condition d'alarme mais qui n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception sera supprimée de la liste lorsque cette alarme fera l'objet d'un accusé de réception, mais uniquement si les conditions d'alarme pour la liste à ce moment-là sont à l'état Inactif avec accusé de réception.
  • Si la barre de surbrillance est placée sur une alarme sans accusé de réception lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
    Accuser réception de l'alarme
    , cette action n'est pas prise en compte.
  • Si vous avez choisi d'afficher la colonne
    Symbole Accusé de réception
    et que vous avez sélectionné un symbole (dans l'onglet
    Alarme
    ), le symbole s'affiche en regard d'une alarme lorsque celle-ci fait l'objet d'un accusé de réception.
  • Accuser réception des messages ne supprime pas les alarmes ni les messages de l'historique des alarmes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal