Options de l'Editeur de configuration de piste d'audit

Le tableau suivant affiche les options figurant dans l'
Editeur de configuration de piste d'audit
.
Options
Descriptions
Nombre maximal d'entrées d'audit
Indiquez le nombre maximal d'entrées d'audit dans le fichier journal (.alt). La valeur disponible est comprise entre 500 et 10 000.
Si le nombre d'entrées d'audit dans le fichier journal atteint la capacité maximale, l'entrée d'audit la plus ancienne est supprimée dès lors qu'une nouvelle entrée d'audit est créée.
Avertissement de capacité haute (%)
Spécifiez le seuil d'avertissement de capacité haute, lequel se produira lorsque le nombre d'entrées d'audit atteindra ou dépassera le pourcentage spécifié du
Nombre maximal d'entrées d'audit
.
La valeur disponible est comprise entre 1 et 99.
Une connexion d'écriture. Cliquez sur le bouton
Parcourir
pour attribuer un point à la connexion afin d'avertir la source de données que le nombre d'entrées d'audit reçues a atteint ou dépassé le seuil d'avertissement de capacité haute.
Avertissement de capacité haute-haute (%)
Spécifiez le seuil d'avertissement de capacité haute-haute, lequel se produira lorsque le nombre d'entrées d'audit atteindra ou dépassera le pourcentage spécifié du
Nombre maximal d'entrées d'audit
.
La valeur disponible est comprise 1 et 99 et doit être supérieure à la valeur de l'
Avertissement de capacité haute
.
Une connexion d'écriture. Cliquez sur le bouton
Parcourir
pour attribuer un point à la connexion afin d'avertir la source de données que le nombre d'entrées d'audit reçues a atteint ou dépassé le seuil d'avertissement de capacité haute-haute.
Dépassement de capacité
Spécifiez le moment où le nombre d'entrées d'audit reçues atteint le
Nombre maximal d'entrées d'audit
et où l'entrée la plus ancienne est remplacée.
Une connexion d'écriture. Cliquez sur le bouton
Parcourir
pour attribuer un point à cette connexion afin d'avertir la source de données que le nombre d'entrées d'audit reçues a dépassé le
Nombre maximal d'entrées d'audit
.
Effacer l'historique des audits à distance
Une connexion de lecture. Attribuez un point ou une expression à cette connexion pour autoriser la source de données à effacer le fichier journal d'audit, la liste des pistes d'audit et le cache des pistes d'audit dans la RAM.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal