Option de l'onglet Commun de la boîte de dialogue Propriétés d'un objet graphique

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Commun
de la boîte de dialogue
Propriétés
d'un objet graphique.
Options
Descriptions
Taille
Hauteur
Spécifiez le nombre de pixels pour la hauteur de l'objet (y compris les bordures).
Largeur
Spécifiez le nombre de pixels pour la largeur de l'objet (y compris les bordures).
Position
Haut
Spécifiez le nombre de pixels pour la distance entre le haut de l'affichage et l'arête supérieure de l'objet.
Le nombre doit être unique.
Pour spécifier un nombre négatif, qui positionnera une partie ou tout l'objet hors de l'écran, utilisez le
Panneau des propriétés
.
Gauche
Spécifiez le nombre de pixels pour la distance entre l'arête gauche de l'affichage et l'arête gauche de l'objet.
Le nombre doit être unique.
Pour spécifier un nombre négatif, qui positionnera une partie ou tout l'objet hors de l'écran, utilisez le
Panneau des propriétés
.
Si l'objet a la forme d'un cercle ou d'une ellipse, les propriétés de taille et de position s'appliquent au contour de l'objet.
Autre
Nom
Entrez le nom de l'objet. Ce nom doit commencer par une lettre et ne doit pas contenir d'espaces. Vous pouvez utiliser des chiffres et le trait de soulignement (_).
Visible
Si cette case est décochée, l'objet n'est pas visible lors de l'exécution.
Si vous utilisez l'animation de visibilité, son paramètre va remplacer ce paramètre.
Si un objet est invisible au moment de l'exécution, il n'est pas fonctionnel. Clique sur un objet invisible ou le touche pour le traverser quel que soit l'objet situé derrière lui.
Pour les objets Tendance et ActiveX tiers, affectez les propriétés suivantes :
Navigation de touches
Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de naviguer vers l'objet à l'aide du clavier et d'activer l'entrée pour cet objet.
Mise en évidence de l'objet actif
Sélectionnez cette case si vous souhaitez que l’objet soit entouré d’un cadre en surbrillance lorsqu’il est activé lors de l’exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal