Rechercher
Aide de FactoryTalk View ME
Width ou (GroupWidth)
Spécifie un nombre de pixels pour définir la largeur de l'objet ou du groupe. La largeur inclut le cadre des objets.
Si la propriété
Forme
de l'objet est définie sur Cercle ou Ellipse, la largeur s'applique au
contour
de l'objet.
Vous devez exprimer la largeur à l'aide d'un nombre entier positif.
Toutes les propriétés et les connexions
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.
Normal