VerticalMargin

Saisissez un nombre de pixels pour définir la marge inactive verticale.La marge verticale est située sur les bords supérieur et inférieur de l'objet.
Les marges verticales sont des bordures sans réaction tactile situées sur les côtés supérieur et inférieur de l'objet. Si l'opérateur appuie sur la marge inactive, l'action n'est pas enregistrée.
Cette propriété est utile pour les boutons positionnés très proches les uns des autres. Un cadre inactif sur chaque bouton permet de s'assurer qu'un bouton adjacent n'est pas activé par erreur.
Si la propriété Shape est définie sur Cercle ou Ellipse, la marge tactile s'applique au contour du bouton.
Touch_margins
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal