Touche
Spécifie si l'objet est tactile. Si vous sélectionnez True, l'opérateur peut appuyer sur l'objet à l'aide d'un écran tactile ou cliquer dessus avec une souris.
Si vous sélectionnez False, l'opérateur doit utiliser un clavier numérique ou un pavé externe pour sélectionner l'objet. Dans ce cas, utilisez l'
Editeur d'affectations de touches
pour affecter une touche de fonction à l'objet.Fournir une réponse