LinkSize ou (GroupLinkSize)

Indique si l'objet de référence utilise les propriétés Hauteur et Largeur de l'objet de base.
Si cette propriété est définie sur True, les propriétés Hauteur et Largeur de l'objet de référence sont en lecture-seule et utilisent les valeurs affectées à l'objet de base.
Si la propriété est définie sur False, l'utilisateur peut modifier ces propriétés.
Cette propriété s'applique à la fois aux objets de référence groupés et individuels. Si l’objet de référence est groupé, les propriétés GroupHeight et GroupWidth s’appliquent.
Tous les objets de référence, à l'exception de ceux qui font partie d'un objet de référence groupé, ont cette propriété.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal