Left ou (GroupLeft)

Spécifie le nombre de pixels entre le côté gauche de l'affichage et l'objet ou le groupe. Vous pouvez saisir un nombre négatif ou positif. Si vous utilisez un nombre négatif, l'objet peut être partiellement ou complètement hors de l'écran.
Si la propriété Forme de l'objet est définie sur Cercle ou Ellipse, la position gauche s'applique au contour de l'objet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal