ImageScaled ou St_ImageScaled

Spécifie si l'image doit être redimensionnée pour s'adapter à la taille de l'objet. Si la propriété Forme de l'objet est définie sur Cercle ou Ellipse, l'image est redimensionnée pour s'adapter au contour de l'objet, puis elle est tronquée pour s'adapter à la forme de l'objet.
Si la propriété est définie sur Faux, l'image est d'abord alignée à l'aide de la propriété Alignement, puis, si elle est plus grande que l'objet, est tronquée pour s'adapter à l'objet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal