HorizontalMargin
Spécifie un nombre de pixels pour définir la marge tactile horizontale. Les marges inactives horizontales sont situées sur les côtés gauche et droit de l'objet. Si l'opérateur appuie sur la marge inactive, l'action n'est pas enregistrée.
Cette propriété est utile pour les boutons positionnés très proches les uns des autres. Un cadre inactif sur chaque bouton permet de s'assurer qu'un bouton adjacent n'est pas activé par erreur.
Si la propriété Shape est définie sur Cercle ou Ellipse, la marge tactile s'applique au contour du bouton.

Fournir une réponse