Protocole de transfert de la touche Entrée

Une connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. Cette connexion réinitialise la connexion Entrée, à l’aide de l’option
Type de réinitialisation du protocole de transfert
de l’onglet
Temporisation
. Utilisez cette connexion pour le Protocole de transfert de la touche Entrée si vous souhaitez que la touche Entrée soit réinitialisée lorsqu'une valeur est modifiée dans la source des données.
Si vous attribuez une expression, l'application calcule la valeur de l'expression et réinitialise la connexion de la touche Entrée lorsque la valeur de l'expression remplit les conditions de l'option
Type de réinitialisation du protocole de transfert
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal