Protocole de transfert de la touche Entrée
Lorsque le bouton
Entrée
d'un objet est enfoncé, l'objet écrit une valeur dans la source des donnés. Le protocole de transfert de la touche Entrée
conserve la valeur dans la source de données durant une période de temps définie pour s'assurer qu'elle est lue avant d'être écrasée par l'objet.Fournir une réponse