Protocole de transfert de la touche Entrée
Une connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. Cette connexion réinitialise la connexion Entrée, à l'aide de la propriété HandshakeResetType de la boîte de dialogue
Propriétés
. Utilisez cette connexion pour le Protocole de transfert de la touche Entrée si vous souhaitez que la connexion de la touche Entrée soit réinitialisée lorsqu'une valeur est modifiée dans la source des données.Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et réinitialise la connexion de la touche Entrée lorsque cette valeur satisfait aux conditions de la propriété HandshakeResetType.
Fournir une réponse