Colonnes de l'onglet Connexions de la boîte de dialogue Propriétés d'un objet graphique
Le tableau suivant affiche les colonnes de l'onglet
Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés
d'un objet graphique.Colonnes | Descriptions |
|---|---|
Nom | Cette colonne indique le nom de la connexion. |
Direction de la mise à jour de valeur | La flèche qui apparaît dans cette colonne indique la manière dont les données circulent entre la connexion et la source de données.
|
Point/Expression | Tapez le nom du point ou l'expression associé(e) à la connexion. Si le point ou l'expression est sélectionné(e), il est affiché dans cette zone. |
Bouton de point (...) | Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le Navigateur de points et sélectionnez un point au lieu de taper son nom dans la colonne Point ou expression . |
Bouton Exprn (...) | Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l' Editeur d'expressions et créez une expression au lieu de taper son nom dans la colonne Point ou expression . |
Fournir une réponse
la connexion met à jour la source des données (connexion d'écriture seule)
la source des données met à jour la connexion (connexion de lecture seule)
la connexion met à jour la source des données et inversement (connexion de lecture-écriture)