Dupliquer des objets

Utilisez l'option
Dupliquer
du menu
Edition
pour effectuer une copie des objets sélectionnés. L'objet dupliqué est légèrement décalé par rapport à l'original.
Pour dupliquer des objets
  1. Sélectionnez un ou plusieurs objets.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans le menu
      Edition
      , sélectionnez
      Dupliquer
      .
    • Cliquez sur dans la barre d'outils.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les objets sélectionnés et sélectionnez
      Dupliquer
      .
      CONSEIL:
      • Si vous dupliquez un objet, déplacez-le, puis sélectionnez de nouveau
        Dupliquer
         ; l'objet sera dupliqué et déplacé d'une étape. Cette fonction permet de créer une série d'objets à égale distance les uns des autres.
      • Toute animation associée à l'objet est également dupliquée. Si un groupe est dupliqué, la nouvelle copie du groupe peut être dissociée en objets individuels.
      • L'option Dupliquer fonctionne jusqu'à ce que vous annuliez la sélection de l'objet.
      • L'option Dupliquer n'utilisant pas le presse-papiers, le contenu de ce dernier n'est pas modifié lorsque vous utilisez cette option.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal